• Serena Doria
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Tutti gli articoli di Serena Doria

Personalizzazione e gestione opzionale dei dati da remoto per le centraline idrauliche

Serena Doria | Applicazioni
Personalizzazione e gestione opzionale dei dati da remoto per le centraline idrauliche

Le centraline idrauliche si affidano a un sistema integrato di sensori per fornire l'energia necessaria a far funzionare i macchinari pesanti. Completi della gestione opzionale dei dati da remoto, la gamma di trasmettitori e interruttori personalizzabili di WIKA è una …

Leggi articolo

Qual è il vero significato di RoHS?

Serena Doria | Know-How
Qual è il vero significato di RoHS?

RoHS è l’acronimo di "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". In conformità alla direttiva RoHS dell'Unione Europea, la restrizione riguarda l'uso di tali sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo è quello di …

Leggi articolo

WIKA Innovation Center: posti di lavoro per il futuro

Serena Doria | WIKA insight
Market square

Il nuovo WIKA Innovation Center di Klingenberg è operativo e riunisce tutti coloro che sono coinvolti nel processo di innovazione. La concentrazione che ne deriva darà un impulso decisivo che plasmerà il futuro economico dell'intero Gruppo WIKA. Nel …

Leggi articolo

La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emission

Serena Doria | Know-How
La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emissions

La normativa tedesca TA-Luft è stata rivista. La nuova versione segue ora la norma internazionale ISO 15848-1 per la prevenzione dalle fugitive emission. Di conseguenza, i test in conformità alla TA-Luft seguono gli stessi parametri di prova della norma ISO. …

Leggi articolo

Il ruolo fondamentale della temperatura nelle colonne di ammina per il trattamento del gas naturale

Serena Doria | Applicazioni
Impianto chimico per la produzione di ammoniaca e la fertilizzazione con azoto nelle ore notturne.

La funzione di un'unità amminica è quella di rimuovere i composti di zolfo e l'anidride carbonica indesiderati dal gas naturale grezzo prima che venga venduto e utilizzato. Un adeguato controllo della temperatura svolge un ruolo cruciale nell'assorbimento dei gas …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?

  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica

  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali