Se desiderate capire come costruire bilance accurate, robuste e pronte per applicazioni industriali esigenti, serve molto più di un semplice progetto meccanico. I moderni sistemi di pesatura combinano celle di carico progettate con precisione, elettronica di pesatura e accessori selezionati con cura in una soluzione completa. WIKA riunisce tutti questi elementi nella propria gamma dedicata alla tecnologia di pesatura, così da permettervi di sviluppare bilance che si adattano al vostro processo anziché il contrario.
Questo articolo spiega come funzionano oggi le bilance, quali tipi di celle di carico sono disponibili, come l’elettronica di pesatura trasforma un sensore in un sistema completo e come unire teoria alla pratica. A fine lettura, avrete una visione chiara e concreta di come costruire bilance utilizzando la tecnologia WIKA.
Comprendere come funzionano le bilance oggi

I’indicatore di pesatura modello FE430 visualizza il peso posizionato sulla bilancia.
Le prime bilance erano puramente comparative. La Giustizia con la sua bilancia a bracci è l’immagine perfetta: due piatti, uno con un peso noto e l’altro con una massa sconosciuta. Quando il braccio è in equilibrio, le masse sono uguali. In un sistema di questo tipo, il risultato è indipendente dal campo gravitazionale locale — a livello del mare, in montagna o persino sulla Luna — purché entrambi i piatti siano soggetti alla stessa gravità e il meccanismo sia privo di attrito.
Nella pratica, però, la pesatura comparativa è poco agevole. Servono set completi di pesi di riferimento e un bilanciere estremamente sensibile e meccanicamente perfetto. Ecco perché le bilance a molla e quelle elettroniche sono diventate lo standard nell’uso quotidiano e in ambito industriale.
Le bilance moderne misurano la forza peso tramite un elemento elastico che si deforma sotto carico. Nelle semplici bilance a molla è una molla metallica. Nei sistemi industriali il ruolo è affidato a una cella di carico, un trasduttore di forza specifico per la pesatura. Quando si applica un carico, la cella si deforma leggermente e questa deformazione viene convertita in un segnale elettrico. Con l’elettronica di pesatura adeguata, il segnale diventa un valore di peso stabile e preciso, visualizzato localmente o inviato a un sistema di controllo.
La fisica è lineare: la massa è il rapporto tra forza peso e accelerazione di gravità locale. Poiché nella maggior parte delle applicazioni industriali la bilancia resta in un punto fisso, la gravità può essere considerata costante e compensata tramite calibrazione. Con celle di carico di alta qualità si ottengono accuratezze molto elevate, a patto che il progetto meccanico sia corretto e il sistema ben configurato (accuratezze tipiche 0,01–0,05% Fnom per le celle WIKA).
Definire l’attività di pesatura prima di costruire
Prima di decidere come costruire le bilance per la vostra applicazione, serve una definizione precisa degli obiettivi: è un passaggio spesso sottovalutato, ma che orienta tutte le scelte successive.
Chiarite innanzitutto campo di misura, carichi minimo e massimo e accuratezza richiesta. Una piccola bilancia a piattaforma ad alta risoluzione per laboratorio ha vincoli diversi da una robusta bilancia per serbatoi in un impianto polveroso. Valutate anche se il carico sarà statico — come nei serbatoi di stoccaggio e nei silos — o dinamico, come in nastri, sistemi di riempimento o checkweigher: vibrazioni, urti e rapide variazioni di peso influenzano la selezione di cella ed elettronica.
L’ambiente conta: umidità, lavaggi, condizioni outdoor, polveri, possibili atmosfere esplosive o temperature elevate richiedono materiali, gradi di protezione e, talvolta, design specifici. Infine, definite come userete il dato di peso: semplice indicazione locale per operazioni manuali o integrazione in PLC/SCADA tramite uscite analogiche o digitali per dosaggi e inventari automatici. Per tutte queste esigenze, potete fare affidamento sull’ampiezza della gamma WIKA per la tecnologia di pesatura (celle, elettronica e kit/moduli).
Scegliere la cella di carico giusta per la vostra bilancia
La cella di carico è il cuore di ogni bilancia elettronica. WIKA propone un’ampia scelta di design e portate, così da abbinare il sensore alla meccanica invece di accettare compromessi. Le famiglie tipiche con cui lavorerete più spesso sono: celle di carico single point, celle di carico a compressione, celle di carico di tipo a S e trasduttori speciali (incluse le soluzioni a deformazione).
Celle di carico single point per bilance a piattaforma e da banco
Se state costruendo una bilancia compatta da banco o da piattaforma, le single point sono in genere la prima scelta. Sono una forma specifica di trasduttore di forza progettata per la pesatura e consentono accuratezze molto elevate, tipicamente tra lo 0,01% e lo 0,05% del carico nominale. Trovano impiego in bilance a piattaforma, riempimento, nastri e packaging, sistemi di prova dinamica e in molte bilance elettroniche di precisione o industriali. Il vantaggio principale è che un singolo sensore può sostenere l’intera piattaforma entro una dimensione massima definita: ciò semplifica meccanica e cablaggi e riduce i costi.
Celle di carico a compressione per serbatoi, silos e strutture pesanti
Quando i pesi crescono e la struttura poggia su più punti, entrano in gioco le celle a compressione. WIKA le offre in versione compatta o a perno oscillante (rocker‑pin), adatte a misure statiche e dinamiche nel flusso diretto della forza. In combinazione con i kit di montaggio, vengono impiegate per la pesatura ad alta precisione di serbatoi e contenitori pesanti, con singoli supporti in grado di portare fino a 300 tonnellate; i kit assicurano anche protezione antisollevamento.
Celle di carico di tipo S per contenitori sospesi e misurazione della tensione
Per carichi sospesi o quando serve misurare la tensione in funi, catene o elementi strutturali, le celle di tipo S sono la soluzione naturale. WIKA le propone in versione standard e miniaturizzate. I modelli compatti sono utili quando lo spazio è limitato o le forze sono ridotte. Entrambe le varianti si montano tramite filettature femmina e sono caratterizzate da elevata precisione, buon comportamento dinamico e resistenza alla fatica. Un caso d’uso tipico è il contenitore sospeso per la misura gravimetrica del livello: inserendo la cella direttamente nell’elemento di sospensione, un semplice supporto diventa un punto di pesatura preciso.
Trasduttori di forza speciali e sensori di deformazione per progetti personalizzati
Non sempre è possibile installare una cella standard direttamente nella struttura o nella macchina. In questi casi, trasduttori speciali e sensori di deformazione rappresentano un’alternativa pratica e conveniente: il sensore si avvita sulla trave o sul supporto esistente e misura la deformazione generata dal carico, consentendo retrofit efficienti dove inserire elementi di taglio/flessione sarebbe oneroso.
Aggiunta di elettronica di pesatura: trasformare una cella di carico in una bilancia
Una cella da sola non basta. Solo con un’elettronica di pesatura correttamente dimensionata diventa una soluzione completa. La gamma WIKA comprende indicatori e display per l’indicazione locale, scatole di giunzione e cavi per collegare più celle, oltre ad amplificatori/trasmettitori con uscite analogiche o digitali per l’integrazione in PLC/SCADA. Funzioni come tara, zero e filtri favoriscono stabilità e ripetibilità anche in condizioni difficili.
Progettazione di meccanismi e accessori per una pesatura accurata
Anche con la migliore cella e la migliore elettronica, senza una meccanica curata le prestazioni non sono garantite. La modalità di introduzione della forza nel sensore, la guida della struttura e il controllo delle influenze esterne sono determinanti per accuratezza e stabilità nel tempo.
WIKA evidenzia che l’installazione delle celle richiede know‑how e rigore; l’azienda offre accessori e kit/moduli di pesatura progettati per lavorare con le celle WIKA, così da trasmettere correttamente la forza, evitare carichi parassiti e compensare dilatazioni o movimenti strutturali. Questo è cruciale nella pesatura di serbatoi e silos e nei sistemi mobili soggetti a urti e vibrazioni.
Come costruire bilance nella pratica: dal concetto al sistema finito
Immaginate di voler realizzare una compatta bilancia a piattaforma industriale per riempimenti manuali. Scegliete una cella single point perché le dimensioni della piattaforma rientrano nei limiti consigliati per questa geometria; selezionate un modello WIKA che copra il carico massimo con margine e con la classe di accuratezza richiesta.
Progettate quindi una piattaforma rigida che trasferisca il carico in modo pulito alla cella: la piattaforma deve appoggiare meccanicamente solo dove la cella è destinata a ricevere la forza. Specifiche di fissaggio e superfici devono evitare contatti o attriti indesiderati. Per un’introduzione ottimale della forza, scegliete elementi di compressione o piedini dalla gamma di accessori WIKA e integrateli nel progetto.
Lato elettrico, collegate la cella a un indicatore o a un amplificatore della gamma di elettronica di pesatura; configurate campo, unità e filtri necessari a stabilizzare la lettura. Dopo l’installazione, eseguite un controllo meccanico, azzerate con la piattaforma vuota e calibrate l’intervallo con pesi campione. Verificate la linearità su più punti e documentate la calibrazione per i controlli futuri.
Il risultato è una bilancia robusta e precisa, frutto di una selezione coerente di componenti WIKA.
Taratura, verifica e prestazioni a lungo termine
La costruzione è solo l’inizio. Per mantenere l’accuratezza, definite una routine di taratura e verifica. Dopo la taratura iniziale, pianificate intervalli proporzionati all’importanza della misura e al carico meccanico/ambientale. In ambito industriale si parte spesso da una cadenza annuale, ma impieghi gravosi o applicazioni critiche possono richiedere controlli più frequenti.
Durante le verifiche si ripetono le procedure di messa in servizio: controllo di zero, span e linearità, e verifica dell’assenza di nuovi vincoli meccanici o cambiamenti nell’installazione. L’uso di accessori e kit WIKA, pensati per stabilità e corretta trasmissione della forza, aiuta a mantenere minimi gli aggiustamenti nel tempo.
Perché utilizzare la tecnologia di pesatura WIKA nella costruzione di bilance?
Scegliere WIKA significa disporre di un portafoglio completo e coerente: celle (single‑point, flessione/taglio, di tipo S, compressione, speciali), elettronica e kit/moduli progettati per lavorare insieme. Ciò semplifica la selezione, accelera i progetti e offre un unico riferimento per supporto e future estensioni.
FAQ – Come costruire bilance con celle di carico ed elettronica di pesatura WIKA
Come scegliere il tipo di cella di carico giusto per la mia bilancia?
Partite dal concetto meccanico. Per piattaforme compatte o bilance da banco, le single point sono spesso ideali perché un solo sensore sostiene l’intera piattaforma mantenendo alta l’accuratezza. Per serbatoi, silos e strutture pesanti, le celle a compressione con kit di montaggio dedicati sono in genere la soluzione più robusta. Se il carico è sospeso o serve misurare la tensione, le celle di tipo S sono la scelta naturale. Per retrofit o geometrie particolari, trasduttori speciali e sensori di deformazione si adattano alle strutture esistenti.
Ho sempre bisogno di un’elettronica di pesatura speciale o posso usare un amplificatore qualsiasi?
Per letture stabili e accurate serve elettronica di pesatura: indicatori, giunzioni per più celle, amplificatori/trasmettitori e interfacce analogiche/digitali per PLC/SCADA, con funzioni di tara, zero e filtri.
Perché gli accessori sono così importanti nella costruzione delle bilance?
Molti problemi nascono dal montaggio, non dal sensore. Kit di montaggio e moduli di pesatura assicurano corretto flusso della forza, protezione antisollevamento e compensazione di dilatazioni o movimenti strutturali, garantendo ripetibilità nel tempo.
È possibile aggiornare attrezzature esistenti con la tecnologia di pesatura?
Sì. Celle a compressione con kit di montaggio permettono di convertire i supporti dei serbatoi in punti di pesatura; le celle di tipo S trasformano una sospensione in un punto di misura preciso; i sensori di deformazione si avvitano su travi o supporti esistenti per una soluzione di retrofit poco invasiva.
Note
Visita il nostro sito web per maggiori informazioni. Per ulteriori domande, non esitare a contattarci, saremo lieti di aiutarti.