Un trasduttore di pressione è spesso considerato un componente “installa e dimentica”: una volta montato, converte silenziosamente la pressione di processo in un segnale elettrico destinato a PLC, controllori o sistemi di acquisizione dati. Con il tempo (e a causa di fattori reali come variazioni di temperatura, vibrazioni, eventi di sovrapressione e disturbi elettrici), però, un trasduttore di pressione può iniziare a mostrare comportamenti anomali ben prima di un guasto conclamato. Questo articolo si concentra su metodi pratici per diagnosticare i sintomi di fine vita, in particolare rumore (uscita instabile) e deriva (spostamento lento di zero o span), per aiutarti a capire se il problema è legato al cablaggio, al processo, alla taratura o se il sensore sta realmente raggiungendo la fine della sua vita utile.

Fondamenti dei trasduttori di pressione (perché si verificano “rumore” e “deriva”)

In WIKA, i sensori di pressione convertono la grandezza fisica pressione in una variabile elettrica; un trasmettitore di pressione è definito come un sensore di pressione con interfacce standardizzate e un segnale di uscita standardizzato.

Nel linguaggio comune, sensore di pressione / trasduttore di pressione / trasmettitore di pressione vengono spesso utilizzati come sinonimi. Nell’articolo del Blog “Trasduttore vs. trasmettitori di pressione: c’è differenza?” WIKA chiarisce però una distinzione tecnica utile: per WIKA, un trasduttore ha un’uscita non amplificata, mentre un trasmettitore ha un’uscita amplificata.

Questa differenza è importante nella diagnosi dei sintomi:

  • Un trasduttore di pressione (con uscita non amplificata) converte la pressione in un segnale analogico (spesso mV/V). In questa configurazione, i segnali “non sono linearizzati né compensati in temperatura”.
  • Un trasmettitore di pressione integra circuiteria che linearizza, compensa e amplifica il segnale, con uscite tipiche come tensione (0…5 V, 0…10 V), corrente (4…20 mA) o segnali digitali.

Per questo motivo, in presenza di rumore e deriva, il primo passo diagnostico è capire quale catena di segnale si sta effettivamente utilizzando.

Come si manifesta la “fine vita” di un trasduttore di pressione
1) Rumore: il segnale non è stabile
Il rumore è una fluttuazione dell’uscita che non corrisponde a variazioni reali del processo. Può manifestarsi come:

  • jitter rapido sulle ultime cifre (nei segnali digitali) o su un trend,
  • picchi casuali,
  • un segnale che diventa stabile solo quando motori o inverter (VFD) sono spenti, o quando il cavo viene riposizionato.

Un’indicazione chiave riportata da WIKA è che un segnale in corrente è più immune alle interferenze e al rumore rispetto a un segnale in tensione, e può essere trasmesso su distanze maggiori.
Di conseguenza, se il “problema di rumore” scompare quando si testa con un loop di corrente corretto o migliorando messa a terra e schermature, probabilmente non si è di fronte alla fine vita del sensore.

2) Deriva: spostamento lento di zero o span

La deriva è lo spostamento lento dell’uscita del sensore in condizioni stabili. I comportamenti tipici includono:

  • lettura a zero superiore di alcuni mbar/psi, che peggiora nel tempo,
  • variazione della pendenza: la zona centrale è corretta, ma il fondo scala è fuori specifica (o viceversa),
  • variazioni di temperatura che causano un offset che non ritorna al valore iniziale.

La temperatura è un fattore determinante, anche per sensori in buone condizioni. L’uscita di ogni sensore di pressione è influenzata, in una certa misura, dalle variazioni di temperatura, poiché la temperatura influisce su materiali, fluidi di riempimento, custodie e persino sui collegamenti elettrici tramite effetti termoelettrici.

Per questo motivo, ciò che appare come “deriva” può in realtà essere un effetto della temperatura sullo zero o sullo span, piuttosto che un vero invecchiamento del sensore.

Prima di dichiarare la fine vita: eliminare i falsi positivi più comuni

Cause elettriche (spesso attribuite erroneamente al sensore)

  • Loop di massa / schermature inadeguate / instradamento vicino a cavi di VFD
  • Alimentazione instabile
  • Corrosione dei connettori o contatti laschi
  • Filtraggio insufficiente sugli ingressi di PLC o DAQ

Con segnali in tensione e cavi lunghi, la suscettibilità al rumore aumenta. Il passaggio a 4…20 mA (o una verifica con questo tipo di segnale) può da solo risolvere il sintomo senza sostituire il trasduttore.

Cause legate al processo e all’installazione

  • Pulsazioni di pressione (ondulazioni di pompe, cicli dei compressori) che sembrano rumore elettrico,
  • Picchi di pressione / eventi di sovrapressione che spostano permanentemente zero o span,
  • Gradienti termici (connessione di processo calda, elettronica fredda) che generano offset ripetibili.

Un workflow diagnostico pratico (rumore + deriva)

Fase 1 — Confermare la stabilità del processo
Prima di intervenire sul cablaggio, conferma la stabilità del processo con un indicatore indipendente o un riferimento (anche un manometro temporaneo) e confronta i trend.

Fase 2 — Eseguire un “test in silenzio”
Se possibile, testa quando:

  • motori e inverter sono spenti,
  • la macchina è ferma,
  • le fonti EMI sono ridotte al minimo.

Se il rumore si riduce drasticamente, il problema è probabilmente legato alle interferenze, non alla fine vita del sensore.

Fase 3 — Ispezione dell’installazione (interventi rapidi)
Verifica:

  • tratti di cavo schiacciati, curve troppo strette, schermature danneggiate,
  • infiltrazioni di umidità nelle cassette di derivazione,
  • corretto innesto dei connettori e scarico della trazione.

Fase 4 — Controllo di zero e ripetibilità
In presenza di una condizione stabile nota (spesso riferimento atmosferico, a seconda dell’applicazione), registra:

  • il valore di uscita iniziale,
  • il valore dopo un ciclo di spegnimento/accensione,
  • il valore dopo un breve riscaldamento.

Un trasduttore vicino alla fine vita può mostrare ritorno allo zero incoerente o una dispersione crescente dei valori.

Fase 5 — Confronto con un riferimento (verifica tipo taratura)
Il modo più efficace per distinguere l’“invecchiamento del sensore” dai “problemi di sistema” è il confronto con un riferimento stabile su alcuni punti (basso / medio / alto).

Sensore di pressione di precisione modello CPT6100

Per esigenze di riferimento ad alta accuratezza, WIKA offre i trasduttori di pressione di precisione CPT6100 / CPT6180 con:

  • campo di misura selezionabile liberamente tra 1 … 400 bar [-15 … 6.000 psi],
  • accuratezza fino a 0,01 % IS-50 (IntelliScale),
  • interfaccia RS-232 o RS-485,
  • valori di pressione trasmessi tramite processo query-response.

Questi strumenti sono utilizzati come trasduttori di riferimento in banchi di taratura e nella produzione automatizzata di strumenti di misura della pressione.

Fase 6 — Test a gradino di temperatura (per individuare derive apparenti)
Se il processo lo consente, esegui una variazione controllata della temperatura e verifica se l’offset segue la temperatura. Poiché la temperatura influisce sull’uscita anche nei sensori in buone condizioni, è importante individuare comportamenti non ripetibili o offset che non rientrano quando la temperatura ritorna al valore iniziale.

Fase 7 — Controllo della risposta dinamica (se si sospetta “lentezza”)
Se, oltre a rumore e deriva, si devono diagnosticare prestazioni dinamiche (ad esempio test di tenuta o di scoppio), può essere necessario un riferimento ad alta velocità.

Il trasduttore di pressione di precisione ad alta velocità modello CPT6140 di WIKA offre:

Trasduttore di pressione di precisione modello CPT6140

  • modalità di uscita 250 Hz (tempo di risposta 4 ms),
  • campo di misura 1 … 400 bar [-15 … 6.000 psi],
  • accuratezza fino a 0,025 % IS-50 (IntelliScale),
  • modalità di uscita streaming in formato IEEE-754,
  • interfaccia RS-232 o RS-485.

Fase 8 — Decisione: ritarare, riparare o sostituire
Una regola pratica: se è possibile ripristinare le prestazioni con una ritaratura stabile nel tempo, probabilmente il sensore non è a fine vita. Se invece si osservano deriva accelerata, rumore crescente nonostante un’installazione corretta o perdita di ripetibilità, la sostituzione diventa l’opzione più sicura.

Quando la sostituzione è la scelta giusta (e cosa considerare)

Quando si sostituisce un trasduttore di pressione a causa di rumore o deriva, la selezione dovrebbe tenere conto in modo esplicito di:

  • accuratezza e stabilità richieste,
  • campo di pressione e attacco al processo,
  • tipo di segnale di uscita (corrente / tensione / digitale),
  • ambiente di utilizzo (urti, vibrazioni, aree pericolose, temperatura).

Il portafoglio WIKA di sensori di pressione offre accuratezze a partire da 0,05 %, campi di misura da 0,05 bar fino a 15.000 bar, interfacce digitali come CANopen e IO-Link e approvazioni per l’uso in aree pericolose.

WIKA evidenzia inoltre un’elevata configurabilità: circa 176 campi di misura da 25 mbar a 15.000 bar, oltre 14 segnali di uscita (inclusi RS-232 e bus di campo), 18 connessioni elettriche e 34 attacchi di pressione.

CTA (prodotto + supporto)
Esplora il portafoglio di sensori di pressione WIKA per individuare la soluzione più adatta alla tua applicazione (campo, segnale, approvazioni).
Se hai bisogno di supporto nell’interpretazione dei sintomi o nella scelta del ricambio corretto, WIKA è a disposizione per una consulenza personalizzata.
Se la priorità è la fiducia nella misura (non solo la sostituzione), WIKA offre anche servizi di taratura e riparazione degli strumenti di misura.

FAQ — Fine vita del trasduttore di pressione (rumore, deriva)

Come capisco se il rumore proviene dal trasduttore o da interferenze esterne?
Se il rumore cambia in funzione dello stato della macchina (motori/VFD accesi o spenti) o del percorso del cavo, è probabile che si tratti di interferenze. Ricorda inoltre che un segnale in corrente è più immune al rumore rispetto a uno in tensione.

Le variazioni di temperatura possono sembrare deriva?
Sì. WIKA spiega che l’uscita di ogni sensore di pressione è influenzata dalle variazioni di temperatura, a causa dell’effetto sui materiali, sui fluidi e sui collegamenti elettrici.

Qual è la differenza tra trasduttore e trasmettitore di pressione secondo WIKA?
Per WIKA, un trasduttore ha un’uscita non amplificata, mentre un trasmettitore dispone di un’uscita amplificata.
Un’uscita mV/V è più soggetta a rumore e deriva?
In pratica sì, perché questi segnali “non sono linearizzati né compensati in temperatura”. Cablaggio corretto e alimentazione stabile sono fondamentali.

Qual è un buon dispositivo di riferimento per verificare la deriva?
Per controlli di alta precisione, i CPT6100 / CPT6180 di WIKA sono progettati come trasduttori di pressione di precisione (fino a 0,01 % IS-50) e vengono utilizzati come riferimenti in sistemi di taratura.

Serve una validazione ad alta velocità per test di tenuta o di scoppio: cosa usare?
Il CPT6140 di WIKA offre tempo di risposta 4 ms (250 Hz) e modalità di uscita streaming, risultando adatto a misure dinamiche ad alta velocità.

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Visita il nostro sito o non esitare a contattarci, saremo lieti di supportarti.

Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®
Protezione antideflagrante principale per il trasduttore di pressione UHP
Trasduttori di pressione UHP: compattezza e connettività intelligente