Nell’industria moderna, prevenire i guasti e ottimizzare la durata delle apparecchiature sono azioni necessarie per ridurre i costi, prolungare la vita degli asset e mitigare i rischi legati alla sicurezza, alla salute e alla qualità operativa. La manutenzione predittiva, abilitata dalle tecnologie avanzate e dall’integrazione con l’Industrial Internet of Things (IIOT), rappresenta una soluzione efficace per monitorare in tempo reale le condizioni operative, identificando anomalie e prevenendo interruzioni prima che possano compromettere l’operatività. 

Manutenzione predittiva: cos’è e come funziona 

La manutenzione predittiva consente alle aziende di monitorare il funzionamento degli impianti in tempo reale e rilevare anomalie prima che si trasformino in guasti. Utilizzando sensori e trasmettitori elettronici, essa monitora l’efficienza di una linea di produzione e collega i sensori a un software in grado di generare modelli predittivi che identificano con precisione il momento in cui l’apparecchiatura potrebbe deteriorarsi o perdere prestazioni. 

Partner di fiducia per l’IIOT e l’Industria 4.0 

Grazie a una partnership strategica tra WIKA e Asystom, azienda specializzata nella diagnostica e manutenzione predittiva per l’Industria 4.0, le aziende possono integrare un sistema di monitoraggio predittivo all’avanguardia. Questa sinergia unisce la tecnologia dei sensori intelligenti di WIKA alla piattaforma avanzata Asystom Advisor, creando una soluzione di diagnostica integrata. Quest’ultima utilizza sensori Asystom multisensore per misurare parametri chiave come vibrazioni, suoni, ultrasuoni e temperatura, analizzati da un sistema di intelligenza artificiale. Il machine learning permette al sistema di apprendere la baseline di funzionamento della macchina e rilevare tempestivamente ogni scostamento dai parametri normali, identificando così anomalie molto prima che possano trasformarsi in guasti, indipendentemente dal livello di competenza degli operatori. 

Tecnologie WIKA per la manutenzione predittiva 

WIKA produce una gamma completa di strumenti di misura e trasmissione wireless per la manutenzione predittiva, supportando l’intera catena del valore con soluzioni IIoT adattabili alle esigenze specifiche del cliente, sia on cloud che on premise.  
 
Gli strumenti WIKA, come le antenne NETRIS, i trasmettitori di pressione PEW e temperatura TEW, e i gateway IIoT, utilizzano la tecnologia wireless LoRa per trasmettere in tempo reale dati su pressione, temperatura e altri parametri critici. Progettati per un monitoraggio continuo dei processi industriali, riducono la necessità di infrastrutture complesse, garantendo un basso impatto sui costi di manutenzione grazie a batterie di lunga durata. 

Questa soluzione è configurabile in base ai parametri operativi specifici del cliente, offrendo elevati livelli di personalizzazione per prevenire guasti in maniera proattiva e adattata ai processi. 

Conclusione 

La manutenzione predittiva è ormai una componente strategica e indispensabile per l’industria moderna. Grazie alla partnership tra WIKA e Asystom, le aziende possono contare su soluzioni avanzate per la diagnostica e il monitoraggio continuo, prevenendo guasti, prolungando la durata dei macchinari e ottimizzando i processi per un’industria più sostenibile e competitiva. 

Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni su WIKA e una panoramica di prodottisettori e servizi offerti. Nello shop online WIKA troverete anche una vasta gamma di strumenti di misura standard. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o informazione.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.