Know-How

Panoramica sulla taratura delle sonde di temperatura

Giuseppe Ronciglia | Know-How
Taratura sonde di temperatura (es. termocoppie)

Le tarature non sono tutte uguali. L’esempio della “Taratura delle sonde di temperatura” mostra come il metodo di prova usato dipenda da diversi fattori come le condizioni di processo, gli standard di qualità e i requisiti di sicurezza. A seconda del metodo, è …

Leggi articolo

Cinque punti da sapere sulla convalida di un software

Giuseppe Ronciglia | Know-How
Convalida di un software

La convalida di un software per le tarature, come richiesto ad esempio dalla norma ISO 17025, è un argomento di cui le persone non parlano molto volentieri. C’è spesso incertezza e ci si interroga: quale software occorre veramente convalidare? Se è così, chi …

Leggi articolo

Protezione dalle vibrazioni: cassa con riempimento di liquido vs movimento smorzato

Massimo Beatrice | Know-How
Protezione dalle vibrazioni: cassa a riempimento vs. movimento smorzato

A volte le vibrazioni possono caricare violentemente i manometri a molla Bourdon. Esse provocano fluttuazioni della lancetta e, in caso di carico prolungato, danni al sistema di misura, anche fino al punto di rottura totale. La protezione più efficace contro questi …

Leggi articolo

DIN 3852-E o DIN EN ISO 1179-2?

Massimo Beatrice | Know-How
DIN EN ISO 1179-2

La norma DIN 3852-E per la filettatura degli attacchi di pressione non è più valida dal 2012. La norma relativa alle filettature delle tubazioni diventata valida (ad esempio per l’attacco G ¼ A) è la DIN EN ISO 1179-2: “Attacchi per uso generico e tecnica dei …

Leggi articolo

Centraline idrauliche: tecnologia di misura sicura ed affidabile

Massimo Beatrice | Know-How
Fahrgeschäfte

In quasi tutte le attrazioni dei parchi di divertimento il funzionamento è affidato a una centralina idraulica, nascosta da qualche parte. Questa centralina non solo è responsabile del funzionamento ma garantisce anche la sicurezza dell'attrazione. Quando si …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.