Know-How

Celle di carico a perno. Ridondanza e sicurezza

Michele Moreo | Know-How
Zwei Kraftmessbolzen in Edelstahl und Sicherheitselektronik ELMS1

Le celle di carico a perno permettono il collegamento tra gli elementi del macchinario che trasmettono la forza e consentono allo stesso tempo anche di effettuarne la misura. Le celle di carico a perno permettono, oltre al rilevamento generico delle forze statiche o …

Leggi articolo

La misura di pressione a temperature estremamente basse

Gianmario Betto | Know-How
Druckmessung bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen

I manometri standard sono generalmente in grado di resistere fino a temperature ambiente di -40 °C. Ma quali devono essere le caratteristiche di uno strumento di misura affinché possa funzionare perfettamente nei climi polari a temperature estremamente basse? Per …

Leggi articolo

Cella di carico a perno. Definizione e aree di applicazione

Michele Moreo | Know-How
Drei Kraftmessachsen in Edelstahl

La cella di carico a perno permette il collegamento tra gli elementi del macchinario che trasmettono la forza e consente anche una misura simultanea della forza che agisce sul sensore. I perni sono fissati in direzione assiale e anche in modo opposto alla rotazione. Un …

Leggi articolo

Quale termostato è più adatto ai costruttori di macchine?

Michele Moreo | Know-How
Temperaturschalter im Maschinenbau

I termostati vengono utilizzati nel settore dei costruttori di macchine e in altre applicazioni industriali allo scopo di limitare la temperatura. Essi monitorano la temperatura e reagiscono quando viene raggiunto un punto prefissato. Come prevenzione da …

Leggi articolo

EAC: il sistema di certificazione della Unione Economica Euroasiatica

Massimo Beatrice | Know-How
EAC - Eurasische Wirtschaftsunion

"... con EAC, per favore". Quando occorre esportare in Russia o in un altro paese della CSI (Commonwealth of Independent States) un prodotto, sia esso come singolo dispositivo o installato in una macchina, spesso viene fatta questa richiesta. Ma cos'è esattamente …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.