Quando si cerca una sonda di livello si può essere rapidamente sopraffatti da un’ampia possibilità di scelta. Che si tratti di uno strumento per la rilevazione del livello limite o per la misura di livello in continuo ci si può trovare di fronte a diverse …
Know-How
Le versioni disponibili dei sensori di pressione?
Michele Moreo | Know-HowDal punto di vista concettuale le possibili versioni per la misura di pressione non sono definiti in nessuna norma. WIKA ha quindi scelto la seguente terminologia: Un sensore di pressione (detto anche trasmettitore di pressione) fornisce un segnale …
Sovraccaricabilita’ dei manometri a molla Bourdon
Massimo Beatrice | Know-HowIn relazione ai manometri a molla Bourdon sorge occasionalmente la domanda sulla sovraccaricabilità degli strumenti. Questo articolo descrive il superamento del campo di misura fino al 30%. Cosa succede al manometro? A seguito del sovraccarico l’indicazione dello …
Criterio di selezione per i termometri a quadrante (2): la temperatura di processo
Gianmario Betto | Know-HowQuale termometro a quadrante è adatto a quale processo? La scelta di un termometro bimetallico piuttosto che una versione ad espansione di gas dipende da diversi fattori tra i quali, ad esempio, la temperatura di processo. I termometri a quadrante …
Misura di livello idrostatica e le variazioni di temperatura
Daniele Bernardelli | Know-HowNella misura di livello idrostatica, le fluttuazioni di temperatura del fluido hanno effetto sulla precisione del risultato di misura. Ma perché questo si verifica e come è possibile minimizzare l’effetto di influenza della temperatura? Nell’articolo “ …