Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

Strumenti di misura come manometri, trasmettitori di pressione o strumenti IIoT con unità radio semplificano notevolmente la misurazione della pressione. Ma in molti casi, una postazione di misura richiede più componenti oltre al solo strumento di misura, specialmente nell’industria di processo. È per questo motivo che WIKA si è posizionata come fornitore di sistemi per la misura della pressione – perché gli utenti possono beneficiare di un “one-stop shop”.

Essere un fornitore di sistemi significa che WIKA produce tutti gli elementi principali per la misura della pressione internamente. Ad esempio, in termini di strumenti di misura, va dai manometri standard ai trasmettitori di pressione intelligenti e ai sensori compatibili con IIoT. Non mancano separatori a membrana, valvole di strumentazione e altri componenti integrati per un’installazione della postazione di misura specifica per l’applicazione, anche per condizioni ambientali estreme. A completamento, troviamo i calibratori portatili per compiti di test sul campo.

Gli utenti possono quindi attingere a tutta la gamma di opzioni offrendo come vantaggi:

  • Tipico gruppo di misura che WIKA assembla su specifiche del cliente come fornitore di sistemi.

    Esempio di una postazione di misura su una tubazione con collegamento flangiato, fornita da WIKA, completamente preassemblata e pronta per l’installazione. È strumentata con un manometro modello PGU con unità radio NETRIS®3 approvata ATEX, un collettore di valvole modello IV20 (“block-and-bleed”), un sifone e un monoblocco modello IBF1.


    Nessuna necessità di coordinare diversi fornitori

    Gli utenti non devono più coordinare la progettazione della postazione di misura completa con diversi fornitori. Hanno un unico referente presso il fornitore di sistemi che è disponibile per assisterli in tutti gli aspetti del loro specifico compito di misura. Tutti i componenti possono essere assemblati secondo le esigenze senza perdita di tempo o, se necessario, fabbricati separatamente. Problemi di compatibilità, come filettature di collegamento non corrispondenti, che portano a lavori aggiuntivi e ritardi durante l’installazione del sistema, vengono eliminati. Strutture produttive flessibili consentono inoltre la rapida realizzazione di requisiti speciali.

  • Meno costi del personale in loco
    WIKA consegna l’assemblaggio di misura completamente preassemblato. L’utente risparmia quindi i costi del personale coinvolto nell’assemblaggio dei singoli componenti – strumento di misura, valvole, protettori di sovrapressione, sifoni, anelli di lavaggio, flange adattatrici e guarnizioni. Si evitano anche potenziali errori, come coppie di serraggio errate o guarnizioni mancanti, che possono verificarsi durante i singoli passaggi di assemblaggio in campo.

  • Sicurezza per il processo:
    Test completi prima della consegna
    WIKA produce i sistemi di misura su ordinazione in base ai requisiti legali e alle linee guida specifiche. Funzionamento e tenuta sono testati prima della consegna. I controlli di qualità durante la produzione garantiscono che non si verifichino guasti durante la messa in servizio. Rapporti di prova opzionali confermano all’utente che il sistema ha la qualità di misura richiesta. Tali test, in definitiva, aumentano l’affidabilità del processo.

  • Lunga durata del sistema di misura:
    Tutte le parti perfettamente abbinate tra loro In quanto fornitore di sistemi per la misura della pressione, WIKA può abbinare perfettamente tutti i componenti di un assemblaggio di misura tra loro. Questo consente una qualità costante e una lunga durata del sistema che è appropriata per il processo in questione. Ciò aumenta anche la redditività dell’approvvigionamento.

Conclusione

Non appena le postazioni di misura richiedono diversi componenti, un fornitore di sistemi come WIKA è consigliato come partner di soluzione. In questo modo, gli utenti ricevono strumentazione personalizzata da una sola fonte, preassemblata pronta per l’installazione e testata in modo completo. Beneficiano di questa collaborazione attraverso il risparmio di personale e tempo, una maggiore affidabilità del processo e la durabilità dell’assemblaggio di misura.

Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni su WIKA e una panoramica di prodottisettori e servizi offerti. Nello shop online WIKA troverete anche una vasta gamma di strumenti di misura standard. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o informazione.

Leggi anche
Pressostati: i vantaggi della taratura in campo – Blog WIKA
Iniettabili: misura di pressione senza contaminazione – Blog WIKA
Misura di pressione sicura nella produzione di cloro – Blog WIKA



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.