Naturalmente, nelle centrali idroelettriche occorre monitorare portata, livello, temperatura e pressione. Ma non bisogna dimenticare la forza, una misura fondamentale in quanto i bacini idrici sono circondati da roccia e terra. E’ anche importante la taratura degli strumenti, un aspetto essenziale della sicurezza e dell’efficienza degli impianti.

Questo trasduttore di forza di tecsis, una consociata WIKA, è posizionato tra due piastre adattatrici per registrare continuamente la forza di serraggio. Rileva immediatamente eventuali cambiamenti nel pretensionamento dell’ancoraggio.

Geotecnica: non sottovalutare la forza

Le centrali idroelettriche funzionano con l’acqua, ma l’intera struttura è circondata da roccia e terra: ecco perché è di fondamentale importanza misurare le forze geotecniche.

Grazie alla resistenza alla forza longitudinale e trasversale, gli ancoraggi sono elementi costruttivi permanenti o temporanei che stabilizzano il sottosuolo. Pertanto, in quanto elementi portanti della struttura, gli impianti devono prestare particolare attenzione all’ispezione metrologica e al monitoraggio della forza di pretensionamento degli ancoraggi, specialmente nel caso di ancoraggi permanenti.

La funzione degli ancoraggi

Gli ancoraggi fissano le fondamenta, proteggono pendenze o soffitti delle gallerie e consentono di agganciare i parapetti al suolo. L’ancoraggio viene inserito nel rinforzo forato o affacciato alla superficie e cementata, oppure assume la funzione di trivella (ancoraggio autoperforante). Le teste dell’ancoraggio sono fissate utilizzando dischi a cuneo, piastre per le teste (piastre adattatrici) e dadi esagonali a cupola.

Ancoraggi 1

Gli ancoraggi e i trasduttore di forza vengono utilizzati per supportare pendenze, fissare fondamenta, monitorare le condizioni del calcestruzzo e molto altro.

Monitoraggio della forza di ancoraggio tramite trasduttori di forza

Quando inserito tra due piastre adattatrici, un trasduttore di forza registra continuamente la forza di serraggio. Misurando tale forza, gli operatori ottengono i dati necessari per ottimizzare la sicurezza e verificare i calcoli previsionali, come nel caso in cui occorre spostare il terreno per misure strutturali o relative alla sicurezza. Se si verifica un cambiamento nel pretensionamento dell’ancoraggio, il trasduttore lo rileva immediatamente e invia un allarme in modo che possa essere intrapresa un’azione appropriata. Per terreni particolarmente inaccessibili, occorre utilizzare sistemi autonomi che non richiedono un’alimentazione esterna.

A cos’altro servono i trasduttori di forza

Quando si costruisce una centrale idroelettrica, un trasduttore di forza può fare ben più che tenere d’occhio le condizioni geotecniche. Può anche monitorare le condizioni reali durante il processo di costruzione.

Ecco come: Il trasduttore di forza ad anello viene precompresso sull’asta di rinforzo, contro le casseforme. Quando viene versato, il calcestruzzo esercita una forza elevata sulle casseforme. Non appena il cemento si indurisce, quella forza gradualmente si placa. Questo è un metodo efficiente e rapido per monitorare da remoto lo stato del calcestruzzo.

Strumenti di taratura

Con così tante variabili da monitorare, gli strumenti devono essere precisi in modo affidabile. WIKA produce diversi sistemi di calibrazione per testare e riparare componenti che componenti e strumenti per la misura di pressione.

Il CPG1500 è un manometro digitale di precisione che viene fornito con un data logger integrato. È ideale per testare sistemi idraulici e valvole nelle centrali elettriche. Il modello CPG1500 combina la precisione della tecnologia di misura digitale con la semplicità di un indicatore analogico.

Il controllore di pressione modulare CPC6050, ampiamente configurabile, offre la massima flessibilità per meglio adattarsi alle esigenze dei clienti. Lo strumento può essere dotato fino a due canali di regolazione di pressione separati, che possono funzionare simultaneamente. Ogni canale dei controllori di pressione come il CPC6050 può essere dotato fino a due sensori. Il controllore può anche essere fornito con un riferimento barometrico opzionale per l’emulazione di pressione relativa o assoluta e offre una accuratezza di misura fino a 0,01 % IS (IntelliScale).

Grazie alla sua classe di precisione, il controllore di pressione pneumatico di alta precisione Mensor CPC8000 fornisce sempre una corretta soluzione di calibrazione. Le ottime prestazioni di controllo sono particolarmente efficienti grazie alla speciale tecnologia brevettata delle valvole ed allo specifico sensore di pressione utilizzato come elemento di misura. È dotato di un ampio display LCD a colori e di una navigazione semplice e intuitiva. La pressione operativa varia da -1 a 400 bar (per pressione relativa positiva e negativa, e pressione assoluta) e può avere fino a tre sensori di riferimento intercambiabili integrati.

WIKA rappresenta è una risorsa completa per tutte le esigenze di strumentazione di una moderna centrale idroelettrica. Supportiamo i nostri prodotti di alta qualità grazie all’esperienza decennale nel settore della produzione e trasmissione dell’energia. Inoltre, il nostro servizio clienti non è secondo a nessuno.

Contattateci per maggiori informazioni su come WIKA può aiutare la vostra centrale idroelettrica a operare in modo più sicuro ed efficiente.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.