Manometro digitale WIKA CPG1500

Il CPG1500 è un manometro digitale affidabile e di facile utilizzo che si distingue per la versatilità di un manometro analogico e l’elevata accuratezza di uno strumento digitale di alta qualità.

Con così tanti tipi di manometri disponibili sul mercato, come si fa a scegliere quello giusto per una determinata applicazione? Per alcuni utenti, la preoccupazione principale è semplicemente quella di assicurarsi che la pressione rimanga entro un certo campo di misura. Questi processi richiedono tipicamente un semplice manometro analogico. Si tratta di uno strumento di pressione economico, robusto, facile da usare e che non necessita di una fonte di alimentazione.

Altre applicazioni richiedono un livello di accuratezza molto più elevato, per necessità di misura del processo o di conformità/sicurezza. In queste situazioni, la maggior parte dei manometri analogici non sono sufficienti, mentre i manometri digitali possono avere un’accuratezza fino allo 0,025% dello span. Il vantaggio di avere un inequivocabile display digitale consente di evitare i problemi di parallasse e di errata interpretazione da parte dell’utente. Inoltre, i manometri digitali di fascia alta offrono una comunicazione wireless, essenziale per il monitoraggio a distanza e il collegamento a reti digitali nelle fabbriche intelligenti di ultima generazione.

Il manometro digitale WIKA CPG1500

Il CPG1500, acquistabile anche sullo shop online WIKA, si distingue per la robustezza e l’intuitività di utilizzo tipica di uno strumento analogico, e si eleva ad un livello pari a quello di un calibratore digitale. Esso fornisce letture di pressione con una precisione dello 0,1%, 0,05%, o 0,025% sull’intero span di misura. Grazie a un campo di misura da 0 a 10.000 bar, questo manometro digitale è completamente compensato in temperatura è fornisce letture accurate da -10°C a 50°C senza errori addizionali.

Lo strumento è omologato CSA per l’uso a sicurezza intrinseca in aree pericolose di Classe 1 Divisione 1, ed è anche omologato IECEx, ATEX, ma anche da diversi altri enti di omologazione. La comunicazione wireless è utilizzabile anche in area pericolosa per cui lo strumento è omologato. Grazie al grado di protezione IP65, il CPG1500 offre affidabilità e durata in condizioni di processo estreme. Le parti bagnate sono realizzate in acciaio inossidabile 316; una cuffia protettiva in gomma opzionale offre una protezione supplementare contro urti e vibrazioni.

Questo strumento ad alte prestazioni è stato progettato per essere sia uno strumento adatto alla risoluzione dei problemi di misura della pressione che un dispositivo idoneo per effettuare tarature (disponibili con certificato di taratura). È ideale per l’uso nell’industria Oil & Gas, nella produzione di energia, nelle società di manutenzione e servizi e di calibrazione ed assistenza tecnica. In più, grazie all’alimentazione a batteria, è possibile effettuare le tarature anche direttamente in campo.

Caratteristiche utili e interfaccia utente intuitiva del CPG1500

Manometro digitale CPG1500

Manometro digitale di precisione CPG1500

Altri punti di forza del CPG1500 sono la flessibilità e facilità d’uso. Gli operatori definiscono la frequenza di misura (campionamento) del manometro digitale: la frequenza tipica è di tre misure al secondo, ma è possibile arrivare fino a 50 valori al secondo. Questo dispositivo può misurare sia la pressione relativa che la pressione assoluta, dando agli utenti una versatilità extra in un unico strumento. La funzione MIN/MAX salva automaticamente le letture di pressione più alta e più bassa, in modo che queste informazioni critiche siano sempre visibili a colpo d’occhio.

Il display da 5,5 pollici è retroilluminato e ha un ampio campo di testo per una facile visualizzazione. È inoltre dotato della funzione “bargraph” semicircolare che riproduce l’indicazione della pressione di un manometro analogico. La lettura può essere in psi, bar o altre 24 unità di pressione. Gli operatori hanno anche la possibilità di impostare le proprie unità di misura tramite il software WIKA-Cal. Il CPG1500 anche se installato in punti di difficile accesso la cassa ruotabile di 330 gradi ne agevola la visualizzazione. Un’altra utile caratteristica è l’allarme visivo sul display che si attiva quando:

  • La pressione e la temperatura sono al di fuori dei limiti accettabili dei campi
  • La memoria del datalogger è piena per oltre il 90%
  • C’è un errore dello strumento
  • La carica della batteria è a inferiore al 10%

La comunicazione remota WIKA-Wireless funziona utilizzando il Bluetooth e consente di trasferire le registrazioni di pressione effettuate con lo strumento in un database per un’analisi in tempo reale. Il software di calibrazione WIKA-Cal permette di effettuare le taratura tramite PC e la gestione dei dati di taratura e degli strumenti tramite un database SQL.

Come manometro digitale, il CPG1500 è alimentato da tre batterie di tipo AA. La funzione di risparmio energetico mette automaticamente il dispositivo in modalità a consumo ridotto quando non viene utilizzato, quindi un serie di batterie può durare da 2.000 a 2.500 ore. Una barra di stato mostra lo stato di carica della batteria con passi del 25%.

WIKA: leader globale nella misura di pressione

Nella scelta di uno strumento per la misura di pressione occorre considerare molti fattori: pressione relativa, pressione differenziale o pressione assoluta? Un manometro analogico o digitale? Riempito di liquido o no? Quale dev’essere il materiale della custodia?

Video: manometro digitale WIKA CPG1500

Per informazioni personalizzate su come determinare gli strumenti giusti per il vostro particolare processo, non esitate a contattarci. Saremo lieti di assistervi.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.