I manometri di oggi sono notevolmente robusti e precisi, ma con il tempo questi strumenti perdono di accuratezza. La taratura regolare dei manometri è il modo migliore per garantire l’affidabilità delle letture.

Manometro digitale di precisione CPG1500

Le diverse applicazioni richiedono livelli diversi di accuratezza dei manometri e le classi di accuratezza vanno dalla classe 4 alla classe 0,1 (in conformità alla norma EN837), fino all’accuratezza di ±0,05% dei manometri digitali. Per garantire che gli strumenti di misura di pressione mantengano le loro specifiche di accuratezza, richiedono una taratura regolare. Le ritarature semplici possono essere effettuate in campo utilizzando come strumento campione il manometro digitale di precisione, modello CPG1500. Un laboratorio accreditato può tarare e certificare sia i manometri meccanici sia quelli digitali.

Quando è opportuno tarare un manometro

Sapevate che le tarature hanno una scadenza? Anche quando il manometro non viene utilizzato, non rimane tarato a tempo indeterminato. Inoltre, l’usura meccanica provoca nel tempo una deriva dei manometri.

La maggior parte dei manometri viene tarata prima di lasciare lo stabilimento di produzione e non richiede una ritaratura prima dell’installazione, se gli strumenti vengono conservati correttamente prima di essere messi in servizio. Per ottenere le migliori prestazioni, i manometri devono essere tarati a intervalli regolari. La frequenza dipende dall’applicazione e dal settore. Ecco alcune raccomandazioni e best practice su quando calibrare uno strumento di misura di pressione elettrico o meccanico:

  • Prima dell’installazione, soprattutto se lo strumento è rimasto in magazzino per un po’ di tempo o è stato immagazzinato in modo improprio (per esempio, a temperature elevate)
  • Una volta all’anno per la maggior parte dei manometri dopo l’installazione, come ad esempio durante le verifiche ISO annuali
  • Ogni tre-sei mesi per gli strumenti utilizzati in industrie farmaceutiche e biotecnologie e in applicazioni di dispositivi medici. Un intervallo di taratura più frequente assicura il controllo della qualità ed evita errori costosi, come la necessità di scartare un intero lotto di produzione o di pagare una multa salata a causa di misure di pressione imprecise
  • Durante i fermi macchina programmati per la manutenzione preventiva
  • Ogni cinque anni per le bilance di pressione, che sono comuni strumenti campione per la misura di pressione

La maggior parte degli impianti di processo sostituisce i manometri e gli altri strumenti in base al loro ciclo di taratura o durante i fermi macchina trimestrali o semestrali. I manometri di ricambio vengono verificati in loco poco prima della loro installazione programmata, quindi i manometri rimossi vengono inviati a un laboratorio di taratura in modo che siano pronti per il ciclo successivo. L’impostazione di un ciclo di taratura regolare riduce al minimo le possibilità di letture di pressione imprecise. In questo modo si migliora anche il monitoraggio e la supervisione dei processi.

Come tarare i manometri industriali

Indicatore di pressione di precisione CPG2500

Per coloro che desiderano gestire la propria taratura, WIKA offre una gamma completa di strumenti campione e di apparecchiature di taratura per i laboratori interni e per l’uso in campo. Questi strumenti comprendono manometri digitali, bilance di pressione, pompe di test e altri generatori di pressione portatili, calibratori di pressione portatili e l’indicatore di pressione di precisione CPG2500. Il nostro software di calibrazione semplifica e automatizza la calibrazione di un massimo di 16 strumenti di prova. WIKA-Cal genera quindi i certificati di taratura e i protocolli di registrazione necessari.

Laboratori di taratura WIKA per strumenti a pressione

I laboratori di taratura WIKA sono accreditati ISO/IEC 17025, lo standard mondiale per i laboratori di prova e taratura. Oltre a tarare gli strumenti di pressione, i nostri tecnici esperti possono riparare o rimettere a punto i manometri danneggiati, ad esempio sostituendo il movimento del manometro, il trasparente, la lancetta e altro ancora. Quindi effettueranno le regolazioni necessarie per riportare i vostri manometri alle specifiche di precisione iniziali. Dopo la manutenzione, tutti gli strumenti vengono ricalibrati prima di essere rispediti al cliente. Nella maggior parte dei casi, i tempi di consegna sono di circa cinque giorni lavorativi.

Per ulteriori informazioni sui nostri strumenti di taratura o sul laboratorio di taratura, non esitate a contattarci o a visitare la nostra pagina dedicata.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.