Le celle di carico sono progettate per combinare sensibilità di misura e robustezza meccanica. Nella tecnologia di pesatura industriale, garantiscono una misurazione affidabile della forza anche in ambienti difficili. Nonostante ciò, il guasto della cella di carico rimane un problema comune quando il sensore viene applicato in modo non corretto, sovraccaricato o non adeguatamente protetto rispetto alle reali condizioni operative.
In molti casi, il problema non deriva da un difetto di fabbricazione. È determinato dal modo in cui la cella di carico viene integrata nella macchina, installata nel sistema di pesatura o esposta a influenze esterne. Comprendere le principali cause del guasto della cella di carico è quindi essenziale per migliorare la durata operativa, ridurre i tempi di fermo e mantenere la precisione di misura.
La principale causa di guasto della cella di carico: il sovraccarico
La causa più frequente del guasto della cella di carico è il sovraccarico. Questo si verifica quando il sistema di pesatura è esposto a forze che superano i limiti meccanici del sensore. In pratica, ciò significa spesso che un carico viene lasciato cadere sulla piattaforma, generando elevate forze dinamiche, oppure che il carico viene applicato in modo errato, creando forze laterali e carichi fuori asse.
Entrambe le situazioni sono critiche. I carichi d’urto dinamici possono deformare permanentemente il corpo di misura, mentre i carichi eccentrici o laterali possono danneggiare l’area degli estensimetri, ridurre l’accuratezza o portare nel tempo a un cedimento strutturale. Quando una cella di carico inizia a mostrare deriva del segnale o valori instabili dopo un evento di questo tipo, la zona di misura potrebbe essere già compromessa.
Per questo motivo, la scelta della cella di carico non dovrebbe mai basarsi esclusivamente sulla capacità nominale. È necessario considerare anche il reale comportamento operativo, compresi i possibili utilizzi impropri prevedibili.
Perché la protezione dal sovraccarico è importante
Per ridurre il rischio di guasto della cella di carico, è necessario selezionare una cella con adeguati margini di sovraccarico. Nella pesatura industriale, due concetti di sovraccarico sono particolarmente importanti:
Sovraccarico sicuro: intervallo di forza al di sopra della capacità nominale entro il quale la cella di carico può operare al di fuori delle specifiche di accuratezza senza subire danni permanenti
Sovraccarico ultimo: forza massima che la cella di carico può sopportare prima che diventi probabile un cedimento strutturale
Questa distinzione è fondamentale. Una cella di carico con una riserva di sovraccarico insufficiente può continuare a funzionare in condizioni operative nominali, ma guastarsi rapidamente nell’utilizzo reale, soprattutto nei sistemi esposti a carichi d’urto o a errori ripetuti da parte degli operatori.
Un punto di pesatura affidabile dipende anche dal modo in cui la forza viene applicata. Celle di carico, accessori di pesatura e kit di montaggio devono lavorare insieme affinché i carichi vengano trasmessi in modo controllato e ripetibile.
Altre cause comuni dei problemi alle celle di carico
Sebbene il sovraccarico sia la principale causa del guasto della cella di carico, negli ambienti industriali sono frequenti anche altre cause.
Danni elettrici
Cablaggi difettosi, sovratensioni, picchi di tensione o fulmini possono danneggiare la parte elettrica del sistema di pesatura. Ciò è particolarmente rilevante nelle installazioni all’aperto o nei sistemi con lunghi percorsi di cablaggio. Anche se il corpo meccanico rimane integro, il segnale di misura può diventare instabile o inutilizzabile.
Danni a cavi e connettori
Una cella di carico può guastarsi non perché il corpo di misura si rompe, ma perché il cavo viene tagliato, schiacciato, piegato eccessivamente oppure il connettore viene danneggiato durante l’installazione o la manutenzione. Questi problemi sono particolarmente comuni nelle macchine in cui il cavo non è adeguatamente protetto o viene instradato attraverso aree mobili o esposte.
Ingresso di umidità
Se acqua o umidità penetrano nella cella di carico o nell’area del connettore, la qualità del segnale può deteriorarsi e possono verificarsi danni a lungo termine. Negli ambienti industriali gravosi, la tenuta, la qualità del cavo e la protezione ambientale sono importanti quanto il campo di misura nominale.
Sollecitazioni termiche
L’utilizzo al di fuori dell’intervallo di temperatura specificato può influire sulla stabilità della misura e accelerare l’invecchiamento del sensore. Nelle applicazioni esposte a condizioni ambientali severe, calore di processo o forti variazioni termiche, il progetto del sensore e il concetto di installazione devono tenere conto di questi fattori.
Come la personalizzazione aiuta a prevenire il guasto della cella di carico
Uno dei modi più efficaci per ridurre il guasto della cella di carico consiste nell’adattare il sensore all’applicazione reale, invece di utilizzare un prodotto generico in un ambiente gravoso.
Ciò può includere diverse forme di personalizzazione:
- Campo di forza, compresi il campo operativo, il sovraccarico sicuro e il sovraccarico ultimo
- Dimensioni e forma, adattate alla tecnologia di pesatura e allo spazio di installazione disponibile
- Hardware di montaggio, come piastre di base, pulsanti di carico, cuscinetti, connessioni filettate o protezioni contro il sollevamento
- Connessione elettrica, compresi il tipo di connettore, la progettazione del cavo e la protezione ambientale
- Omologazioni, in funzione dell’ambiente applicativo, come ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML, SIL o concetti compatibili con PL
È in questo ambito che il supporto ingegneristico diventa particolarmente importante. Una soluzione di pesatura efficace non dipende solo dalla geometria del sensore. Si tratta di adattare l’intero punto di misura alle reali condizioni meccaniche e ambientali dell’applicazione.
Perché la progettazione del sistema è importante quanto la scelta del sensore
Una cella di carico non è mai semplicemente un componente autonomo. Fa parte di un sistema di pesatura completo. Ciò significa che l’affidabilità a lungo termine dipende anche dall’introduzione della forza, dal concetto di montaggio, dall’elettronica e dagli accessori.
Molti cosiddetti guasti del sensore sono in realtà guasti del sistema causati da un’introduzione della forza non corretta, da hardware di montaggio inadatto o dall’assenza di protezioni meccaniche. In altre parole, prevenire il guasto della cella di carico inizia durante la fase di progettazione, non dopo il primo guasto.
Per questo motivo è importante considerare una soluzione di pesatura completa: cella di carico, accessori, geometria di installazione e catena del segnale devono lavorare insieme.
Celle di carico personalizzate senza barriere inutili

Cella di carico industriale in un’applicazione di pesatura con protezione da sovraccarico e accessori di montaggio dedicati
In molti progetti industriali, i prodotti standard non sono sufficienti. L’applicazione può richiedere una geometria speciale, un diverso profilo di sovraccarico, un connettore specifico, un’omologazione per aree pericolose o un concetto di montaggio personalizzato.
Questo tipo di adattamento è particolarmente rilevante nella costruzione di macchine e nei sistemi industriali speciali, dove un sensore personalizzato migliora spesso sia l’affidabilità sia la durata operativa. Quando l’ambiente meccanico è specifico, la soluzione di misura dovrebbe riflettere tale realtà invece di affidarsi a una progettazione standard solo approssimativamente adatta.
Conclusione
La maggior parte dei casi di guasto della cella di carico non è casuale. È causata da sovraccarico, errata introduzione del carico, danni elettrici, esposizione ambientale o da una mancata corrispondenza tra la progettazione del sensore e l’applicazione reale. Il modo migliore per ridurre questi rischi consiste nel guardare oltre la capacità nominale e progettare correttamente l’intero punto di pesatura.
Ciò significa scegliere il giusto campo di forza, prevedere adeguate riserve di sovraccarico sicuro, proteggere l’interfaccia elettrica, selezionare gli accessori di montaggio appropriati e adattare il sensore all’effettivo ambiente meccanico. Un approccio a livello di sistema è ciò che migliora l’affidabilità a lungo termine nella pesatura industriale.
Visita il nostro sito web o la pagina dedicata alle celle di carico per maggiori informazioni. Non esitare a contattarci, i nostri esperti saranno lieti di offrirti supporto per la tua applicazione.
FAQ
1. Qual è la principale causa di guasto della cella di carico?
La causa più comune del guasto della cella di carico è il sovraccarico. Può derivare da carichi lasciati cadere, carichi d’urto, forze laterali o carichi fuori asse che superano i limiti meccanici del sensore.
2. Qual è la differenza tra sovraccarico sicuro e sovraccarico ultimo?
Il sovraccarico sicuro è l’intervallo di forza superiore alla capacità nominale entro il quale la cella di carico può continuare a funzionare senza danni permanenti, anche se l’accuratezza può essere temporaneamente compromessa. Il sovraccarico ultimo è la forza massima che il sensore può sopportare prima che diventi probabile un cedimento strutturale.
3. I problemi elettrici possono causare il guasto della cella di carico?
Sì. Cablaggi difettosi, sovratensioni, ingresso di umidità, cavi danneggiati e problemi ai connettori sono tutte cause comuni di problemi alle celle di carico nei sistemi di pesatura industriale.
4. In che modo la personalizzazione può ridurre il guasto della cella di carico?
La personalizzazione consente di adattare il campo di forza, la geometria, la capacità di sovraccarico, l’hardware di montaggio, i connettori e le omologazioni all’applicazione reale. Questo riduce la mancata corrispondenza tra il sensore e l’ambiente meccanico, che rappresenta una delle principali cause dei problemi alle celle di carico.