Per il controllo delle macchine, un costruttore statunitense di attrezzature agricole ha fatto affidamento a lungo sui sensori di pressione WIKA. Ora sta iniziando a utilizzare la sonda RLT-1000 per i serbatoi di irrorazione, un’area critica per la misura di livello negli irroratori agricoli, per via della qualità, del tipo di esecuzione e della personalizzazione che una sonda di livello è in grado di offrire.
Per decenni, soprattutto negli Stati Uniti, WIKA ha fornito ai produttori di macchine agricole una serie di manometri, sensori di pressione e pressostati. Ma WIKA non è semplicemente sinonimo di misura di pressione; produce anche una completa gamma di strumenti di alta qualità per la misura di livello, temperatura e per altri misurandi.
Uno dei più importanti fornitori di tecnologia agricola di precisione si affida da tempo a WIKA per le soluzioni di misura della pressione. Esso utilizza:
- Il pressostato PSM01 per il monitoraggio dei filtri delle pompe
- Il sensore di pressione MH-4 per i sistemi di iniezione diretta
- La termoresistenza miniaturizzata TR33 per il sistema di raffreddamento dell’ammoniaca nelle miscele di fertilizzanti chimici
Nel 2019, questo fornitore ha iniziato ad incorporare, nei sistemi di irrorazione che realizza per la maggior parte degli OEM dell’industria agricola, la sonda di livello RLT-1000.
Perché la scelta è ricaduta sulla sonda di livello RLT-1000
L’azienda era alla ricerca di uno strumento affidabile per la misura continua del livello nei serbatoi degli irroratori. Gli ingegneri, lavorando a stretto contatto con gli esperti WIKA, hanno trovato la soluzione ideale personalizzando la sonda di livello con catena reed RLT-1000.
Dopo aver esaminato le loro opzioni con lo specialista di applicazioni WIKA, gli ingegneri hanno optato per una esecuzione interamente in acciaio inox che garantisce la compatibilità chimica e un doppio stelo reso necessario per l’urto estremo che il serbatoio avrebbe avuto muovendosi attraverso il campo. Le sonde WIKA sono state personalizzate con lunghezze dei tubi guida che variano da 1.700 mm a 2.200 mm per adattarsi alle diverse dimensioni di serbatoi. Per soddisfare i requisiti specifici di ciascun serbatoio, le sonde di livello sono state montate attraverso la parte superiore dei serbatoi e fornite con diversi attacchi al processo, incluse le flange.
Altri motivi per cui l’azienda ha iniziato a utilizzare la sonda di livello WIKA:
- Reputazione. L’azienda sa che nel settore agricolo i tempi di fermo macchina sono inaccettabili e si vanta di costruire i prodotti più affidabili sul mercato. Avendo una lunga storia di collaborazione con WIKA e testimoniando la qualità e la robustezza dei loro prodotti, la società si fidava di un solo partner per questa applicazione particolarmente critica
- Valore. La sonda RLT-1000 utilizza componenti di qualità e una collaudata esecuzione WIKA per offrire un valore eccezionale sia al produttore che all’utente finale, eliminando gli alti costi di garanzia e le sostituzioni in campo
- Relazione. Gli ingegneri dell’azienda hanno una lunga relazione con gli specialisti di applicazioni WIKA, e si fidano che saranno in grado di fornire loro la soluzione più affidabile ed economica per l’applicazione specifica. Avere nella squadra un esperto di sonde di livello ha reso l’implementazione semplice e veloce, risparmiando tempo per l’introduzione della soluzione sul mercato
- Soddisfazione del cliente. WIKA offre un eccezionale servizio pre e post vendita su tutti i suoi prodotti con un rappresentante per il service dei clienti appositamente dedicato. Inoltre, la società era già a conoscenza del servizio WIKA di qualità superiore in termini di ordinazione, consegna e soddisfazione del cliente
La sonda di livello ideale per gli irroratori agricoli
La sonda RLT-1000 è nota per la sua durata, personalizzazione, tipologie dei segnali di uscita e flessibilità.
- Realizzata in acciaio inox o plastica resistente agli agenti chimici, questa sonda di livello è ideale per la misura in acqua, olio, gasolio, refrigeranti, erbicidi / pesticidi e fertilizzanti liquidi
- Le lunghezze standard dei tubi guida vanno da 150 mm a 1.500 mm, ma è possibile progettare la sonda RLT-1000 su misura, in modo da essere ancora più lunga. La dimensione, la forma (sferica o cilindrica) e il materiale (acciaio inox o gomma nitrilica Buna / NBR) del galleggiante possono anche essere personalizzati per ogni applicazione
- L’RLT-1000 offre un segnale di uscita a resistenza con circuito a potenziometro a 3 fili o un’uscita in corrente 4 … 20 mA
- Vari collegamenti elettrici e di processo (filettati, flangiati) semplificano ulteriormente l’adattamento dell’RLT-1000 a una particolare applicazione
Queste caratteristiche rendono questa sonda di livello ideale per l’uso in irroratrici agricole, indipendentemente dalle dimensioni dei loro serbatoi, mezzi o altri requisiti specifici.
Con una vasta gamma di soluzioni per la di misura di livello, pressione, temperatura, portata e forza, WIKA è il partner ideale e un punto di riferimento per i produttori di irroratrici agricole e altre macchine da lavoro mobili.
Contatta i nostri esperti per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle sonde di livello per le tue applicazioni.