I pericoli comuni del gas SF6 e come evitarli

Jacopo Grazzini | Soluzioni innovative per il gas SF6
impianto_distribuzione_energia_elettrica

L'esafluoruro di zolfo, un gas isolante altamente efficace che evita la formazione dell’arco elettrico, si trova comunemente nell'industria della trasmissione e della distribuzione di energia. Ma per proteggere le apparecchiature, il personale e l'ambiente, gli …

Leggi articolo

Manometro digitale CPG1500: versatile ed accurato

Giuseppe Ronciglia | Calibrazione, Pressione
Manometro digitale WIKA CPG1500

Il CPG1500 è un manometro digitale affidabile e di facile utilizzo che si distingue per la versatilità di un manometro analogico e l’elevata accuratezza di uno strumento digitale di alta qualità. Con così tanti tipi di manometri disponibili sul mercato, come …

Leggi articolo

Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ

Massimo Beatrice | Pressione, Prodotti

In questo articolo diamo le risposte alle domande più frequenti sulle nozioni di base della misura di pressione, compreso il motivo per cui la misura di pressione relativa va bene per la maggior parte delle applicazioni, anche se in alcuni casi è richiesta la misura …

Leggi articolo

Il monitoraggio della temperatura ambiente negli impianti industriali

Domenico Palumbo | Temperatura
Monitoraggio_temperatura_ambiente

Persone, macchinari e prodotti si trovano nella condizione migliore se vengono mantenuti entro un determinato campo di temperatura. Troppo calore può essere particolarmente rischioso per le attrezzature e i materiali deperibili. Ecco perché in un impianto industriale …

Leggi articolo

Sensori di temperatura, pozzetti e tempi di risposta

Domenico Palumbo | Temperatura
Bagno WIKA ad acqua corrente

I pozzetti termometrici proteggono i sensori di temperatura dai fluidi aggressivi. Come effetto negativo, questi raccordi aumentano il tempo di risposta termica. Pertanto, sapere esattamente cos'è quel tempo di risposta diventa un fattore chiave nel controllo di …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • I pericoli comuni del gas SF6 e come evitarli
  • Rilevamento perdite e analisi del gas SF6
  • Sistema di disidratazione WIKA per il gas SF6

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali