Cedimento della membrana: quando è successo? Le industrie igienico-sanitarie, come quelle biotecnologiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimentari e delle bevande, sono altamente regolamentate per rendere certi processi conformi a requisiti igienici estremamente severi. Per sostenere il funzionamento e garantire la qualità del prodotto, gli strumenti di misura per applicazioni igienico-sanitarie devono fornire dati accurati e affidabili, nonostante le difficili condizioni di processo.

Il problema della contaminazione nelle applicazioni igienico-sanitarie

Gli indicatori di pressione, temperatura e livello devono resistere a temperature elevate, detergenti aggressivi e pressioni estreme. In caso contrario, possono portare a problemi costosi, come prodotti di scarsa qualità e perdite di lotti di produzione. In queste applicazioni difficili, la strumentazione di pressione è isolata dal fluido di processo da separatore e membrana in modo da prevenire l’esposizione a condizioni non igieniche. Nei gruppi di tenuta, la pressione di processo viene trasmessa attraverso una sottile membrana metallica, mentre il fluido di riempimento del sistema interviene sul movimento dell’indicatore di pressione per fornire la lettura. Tuttavia, con l’esposizione ripetuta a condizioni estreme, la lamina della membrana si può danneggiare nel tempo, portando a un guasto. In questo caso, il fluido di riempimento del sistema può potenzialmente contaminare il fluido di processo.

Il problema preoccupante è che non si è in grado di rilevare una membrana danneggiata fino a quando non si fa un’ispezione visiva, che potrebbe essere fatta molto tempo dopo l’avvenuta rottura. Senza sapere esattamente quando si è verificato il guasto non è possibile sapere se i lotti precedenti hanno subito un danno o una contaminazione. Di conseguenza, si dovrà mettere in quarantena altri lotti per riportarli all’ultimo stato igienico-sanitario conosciuto. Oltre ai lunghi ritardi, si corre anche il rischio di dover scartare il prodotto. A peggiorare le cose, è necessario interrompere immediatamente le operazioni per eseguire la manutenzione.

Prevenzione della contaminazione del processo: Il sistema WIKA di monitoraggio della membrana

Per risolvere questo problema, WIKA ha progettato il sistema di monitoraggio della membrana, che rileva un guasto nel momento in cui si verifica, aiutando a prevenire la contaminazione e i fermi impianto non pianificati. Il sistema è costruito con due membrane e tra di esse viene creato un vuoto spinto.

Come è possibile vedere nel video che illustra il sistema di monitoraggio della membrana, il vuoto è monitorato con un manometro, un pressostato o un trasmettitore di pressione. Se, per qualsiasi motivo, si rompe la membrana primaria, il vuoto è compromesso, e il sistema di monitoraggio avverte l’operatore inviando un avvertimento visivo, acustico o elettrico. In questo modo è possibile sapere esattamente quando avviene la rottura. E poiché la membrana secondaria continua a funzionare correttamente, l’integrità del processo non ne risente. Questo innovativo sistema consente di evitare costosi ritardi e il tempo speso per determinare quali lotti devono essere messi in quarantena o scartati.

Inoltre, non è necessario fermare immediatamente il processo per effettuare le riparazioni. Il sistema brevettato di monitoraggio della membrana è un altro esempio dell’impegno di WIKA, orientato alla ricerca di nuova soluzione atte a sviluppare tecnologie innovative che supportano le esigenze delle applicazioni igienico-sanitarie nelle industrie biotecnologiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimentari e delle bevande.

Contattate gli esperti WIKA oggi stesso per avere maggiori informazioni su come il sistema di monitoraggio a membrana possa essere una buona soluzione per le vostre applicazioni igienico-sanitarie.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.