Le industrie di processo si affidano agli strumenti per la misura di pressione per operazioni sicure ed efficienti. I manometri da processo WIKA offrono prestazioni eccezionali, affidabilità e sicurezza, anche nelle condizioni più difficili.

L’industria di processo converte le materie prime (come ad esempio petrolio grezzo, minerali, materie vegetale, ecc.) in plastica, gomma, carta, tessuti, materiali di consumo e altri prodotti di uso quotidiano. In questa industria ci sono settori che vanno dall’oil & gas, all’industria mineraria, all’industria farmaceutica e alimentare. Nel trattamento delle acque reflue, la materia prima è l’effluente, che deve essere trattato prima che l’acqua venga riutilizzata o rilasciata nuovamente nell’ambiente. Per garantire la precisione e soddisfare gli standard industriali per la sicurezza, occorre utilizzare gli strumenti di pressione corretti per applicazioni particolari.

Un manometro industriale da processo per ogni applicazione

Le parti bagnate del manometro, quelle cioè che entrano fisicamente in contatto con il fluido di processo, sono tipicamente realizzate di ottone, acciaio inox 316L o Monel®. Il materiale più adatto all’applicazione va scelto in base alla compatibilità con il fluido di processo, così come le condizioni operative e ambientali. La custodia, o cassa, è tipicamente realizzata in plastica ingegnerizzata o di acciaio inossidabile.

I manometri da processo WIKA vengono forniti asciutti ma sono predisposti per il riempimento di liquido della custodia. Gli strumenti hanno un grado di protezione IP65 e sono sigillati ermeticamente. Opzionalmente, questi manometri possono essere dotati di uno strozzatore all’interno dell’attacco al processo per ridurre l’orifizio interno del canale di pressione. L’orifizio ridotto è particolarmente utile per gestire pulsazioni elevate, cicli di pressione rapidi e picchi di pressione. Se si sospetta che il fluido contenga particelle che potrebbero potenzialmente intasare lo strozzatore, esistono altri modi per contrastare questi fenomeni di pulsazione della pressione.

Riempimento della custodia per condizioni di processo estreme

Nelle condizioni operative in cui il manometro da processo è esposto a vibrazioni o urti esterni, se l’applicazione lo permette raccomandiamo decisamente un riempimento della cassa. Il riempimento della cassa lubrifica le parti interne del manometro e riduce o elimina la fluttuazione della lancetta. Nella maggior parte dei casi, il riempimento con liquido prolunga la vita di un manometro. Quando un manometro è esposto a condizioni ambientali estreme, il riempimento della cassa protegge anche lo strumento. Per esempio, impedisce che il trasparente si appanni e che si formi del ghiaccio a temperature molto basse.

Mentre la glicerina è il riempimento standard della cassa e funziona nella maggior parte delle applicazioni, per temperature ambientali estremamente fredde occorre scegliere l’olio siliconico oppure l’olio sintetico di alocarburi (halocarbon) per applicazioni che coinvolgono agenti ossidanti come l’ossigeno o il cloro.

I manometri da processo sono appositamente progettati per le applicazioni di pressione più impegnative in un’ampia varietà di industrie. Questa gamma di strumenti è progettata con precisione per aiutare a prevenire i guasti prematuri che possono interrompere il funzionamento dell’impianto, causare arresti e persino mettere in pericolo la sicurezza del personale. Questi strumenti robusti offrono molti anni di funzionamento accurato e affidabile mentre resistono ad ambienti estremi.

Accoppiata perfetta: manometro da processo industriali + separatore e membrana

WIKA offre diverse soluzioni per applicazioni di processo difficili, e uno degli accessori più efficaci per completare un manometro di processo è un separatore a membrana. Agendo come un tampone, questo strato supplementare protegge il sensore di pressione da fluidi caldi, viscosi, contaminati e/o corrosivi. Con una semplice modifica, un separatore a membrana o un sistema completo di separatore (manometro + separatore a membrana) può fare una grande differenza in sicurezza e affidabilità.

Sistema di monitoraggio della membrana DMS34M

Sistema di monitoraggio della membrana DMS34M

Grazie l’esclusivo e brevettato sistema DMS (Diaphragm Monitoring System) di WIKA, è possibile ottenere una maggiore tranquillità nel sapere che il fluido di riempimento del manometro non colerà nei processi igienico-sanitari. Questo sistema brevettato ha un’esecuzione a doppia membrana: se quella esterna (bagnata) si rompe, suona un allarme mentre la tenuta interna continua a fornire protezione. Sono anche disponibili due modelli di sistema DMS adatti alle le industrie chimiche/petrolchimiche.

Una soluzione eccellente per garantire la sicurezza e prevenire le perdite in applicazioni estreme è il sistema All-Welded System (AWS) di WIKA, che comprende un manometro e un separatore a membrana. Questo assieme può essere adattato per l’installazione su un manometro di processo esistente, aggiungendo così un sistema affidabile e sicuro per la misura della pressione. Poiché l’assieme del manometro sul separatore a membrana non include alcuna filettatura/rubinetto, il separatore a membrana è un gruppo resistente alle manomissioni che non consente alcun accesso al riempimento del sistema, il che aiuta a eliminare potenziali vie di fuga.

Gli assiemi di separatori a membrana consentono di associare diversi tipi di manometri da processo a diversi tipi di separatori a membrana.

Vantaggi dei manometri in acciaio inox

La scelta dei materiali per un manometro dipende da considerazioni economiche e dall’applicazione stessa. Per le aziende dell’industria di processo, specialmente quelle del settore chimico/petrolchimico o del trattamento delle acque reflue, l’opzione migliore è spesso un manometro in acciaio inossidabile. Questi strumenti estremamente durevoli resistono magnificamente in ambienti corrosivi e forniscono una lunga durata in applicazioni con temperature estreme e forti vibrazioni/pulsazioni.

WIKA produce manometri da processo industriali da più di settant’anni. Durante questo periodo i nostri specialisti della pressione sono stati testimoni di molte applicazioni che spingono un manometro ben oltre le normali condizioni operative. Questo è il motivo per cui continuiamo a progettare e produrre strumenti e accessori di alta qualità per garantire la sicurezza, evitare i fermi impianto e ridurre i costi complessivi.

All’interno della gamma di manometri di processo WIKA, i modelli più rappresentativi sono i manometri da processo in acciaio inossidabile 232.50 e la sua versione di sicurezza 232.30.

Non esitare a contattare i nostri specialisti WIKA per ogni ulteriore informazione sui manometri da processo industriali e sulle altre soluzione di misura della pressione.


Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.