Per un’azienda leader nel settore delle apparecchiature e servizi per la portata industriale di gas, una specifica applicazione stava causando notevoli difficoltà all’utente finale. L’ambiente difficile (gas clorurati ad alta temperatura per la produzione di fibre ottiche) stava causando il guasto della metà dei loro trasmettitori di pressione. Grazie allo sviluppo di un sensore di pressione personalizzato effettuato insieme ai tecnici WIKA esperti nella strumentazione di qualità, il cliente è riuscito a risolvere con grande successo il problema che aveva in campo, che nel frattempo era diventato sistematico.

Il mercato dei cavi in fibra ottica potrebbe raggiungere quasi 6 miliardi di dollari entro il 2025, spinto soprattutto dal crescente utilizzo di internet in tutto il mondo. Con l’aumento della domanda globale di una maggior velocità di trasferimento dati e di una maggiore larghezza di banda, cresce anche la domanda di cavi in fibra ottica.

Tuttavia, questo settore si trova di fronte a delle sfide ma anche a una sana crescita. Certamente, la produzione di cavi a fibra ottica richiede l’impiego di alte temperature e di prodotti chimici aggressivi: elementi che possono danneggiare la strumentazione di misura standard.

La sfida: i sensori di pressione standard non sono sufficientemente robusti

Un cliente storico WIKA, distributore globale di componenti e servizi per la portata dei gas utilizzati nel settore industriale dei componenti ad altissima purezza (UHP), ha dovuto affrontare una grande sfida. Uno degli utenti finali del distributore, un produttore di apparecchiature di processo, utilizza un sistema integrato di controllo della portata dei vapori di gas clorurati ad alta temperatura che vengono utilizzati nella produzione di fibre ottiche. Qual è il problema? I sensori di pressione standard usati per misurare la pressione dei gas clorurati non erano in grado di resistere alle alte temperature dell’ambiente e alle sostanze chimiche aggressive. I sensori installati in campo hanno iniziato a guastarsi ad un inaccettabile tasso del 50%.

Grazie alla comprovata esperienza e reputazione WIKA per la strumentazione di qualità, il distributore ci ha contattato per consigli e soluzioni. La richiesta è stata la realizzazione di un trasmettitore di pressione in grado di resistere a questi due ambienti difficili, preciso nella misura ed affidabile, per questa applicazione critica.

La soluzione: un sensore di pressione personalizzato

La squadra della gestione progetti di WIKA ha trascorso molto tempo con il distributore per comprendere meglio la necessità e delineare i requisiti dell’applicazione dell’utente finale. Questa squadra ha poi lavorato a stretto contatto con i team di progettazione e produzione WIKA per definire le specifiche del prodotto.

Una cosa è stata chiara fin dall’inizio: rispetto alla gamma di strumenti WIKA adatta per il settore dei semiconduttori l’applicazione richiedeva molto di più di un prodotto standard. Partendo da questo presupposto i team hanno lavorato a una soluzione personalizzata.
La produzione dei prototipi e l’ispezione del primo articolo (FAI) sono stati adeguati alle tempistiche di prova del distributore.

Dopo diverse evoluzioni, molti feedback e molte ore di riadattamento del sensore di pressione S-20, WIKA ha trovato la soluzione perfetta per l’ambiente ad alta temperatura e l’utilizzo di gas clorurati.

Per l’utente finale di un cliente, WIKA ha sviluppato un sensore di pressione personalizzato in grado di resistere ad alte temperature e ad un ambiente con gas clorurati.

Il risultato: tempi di attività più rapidi e nessun guasto in campo

Dopo il passaggio al sensore di pressione S-20 personalizzato l’utente finale ha segnalato un aumento del 200% del tempo di funzionamento del sistema. Inoltre, per gli oltre 1.000 trasmettitori di pressione non è stato segnalato alcun guasto in campo. Sulla base di questo risultato iniziale di successo, l’utente finale del distributore prevede di aggiungere ogni anno circa 500 sensori di pressione WIKA alla sua crescente base di strumenti installati.

Alla fine, sono state la partnership e l’innovazione di WIKA che hanno portato a una soluzione di strumentazione abbastanza robusta non solo da sopravvivere, ma anche per resistere in un ambiente ad alta temperatura e con gas clorurati dove altri sensori avevano fallito.

Un dirigente del distributore globale ha detto: “Il prodotto WIKA è una soluzione vincente. Funziona alla grande, è facile da usare e non si guasta”.

I vantaggi di WIKA

WIKA ha una reputazione globale per la strumentazione di misura di alta qualità ed economica. Ma ciò che ci separa dalla concorrenza è la nostra dedizione al valore dell’innovazione. Ascoltiamo i nostri clienti, mettiamo in discussione lo status quo e cerchiamo di trovare soluzioni efficaci che prima non si trovavano sul mercato.

WIKA utilizza un approccio SMART per dare valore all’innovazione:

  • Size: requisito dimensionale dell’applicazione. per realizzare prodotti che si adattino facilmente allo spazio disponibile
  • Materials: materiali che forniscono anni di affidabilità e precisione
  • Accuracy: requisiti di precisione che includono non linearità, isteresi, non ripetibilità e riproducibilità. (La maggior parte degli altri produttori di strumentazione si concentra solo sulla non linearità, che rappresenta solo una frazione della precisione totale)
  • Responsive: in risposta alle esigenze del cliente quando si sviluppano soluzioni di misura da leader del settore
  • Tecnologies: tecnologie allo stato dell’arte e che collocano WIKA come leader del settore.

Quando si tratta di trovare soluzioni per applicazioni impegnative, potete contare sull’impegno di WIKA in termini di qualità, eccezionale servizio clienti e dedizione all’innovazione.

Non esitare a contattarci per ogni ulteriore informazione.

 



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.