Taglio a getto d'acqua

Un trasmettitore di pressione è essenziale per il taglio a getto d’acqua, un metodo altamente efficace e conveniente per tagliare un’ampia gamma di materiali. Il trasmettitore per altissime pressioni HP-2 di WIKA è stato progettato specificatamente per le applicazioni che richiedono pressione elevata fino a 15.000 bar (217.000 psi). L’elevata precisione dello 0,25% del fondo scala garantisce all’utente finale la riproducibilità del taglio, che viene effettuato sempre con la stessa precisione. Il trasmettitore di pressione HP-2, consente inoltre di ridurre i tempi di fermo macchina e di manutenzione.

Il taglio a getto d’acqua è una delle soluzioni di taglio più flessibili ed economiche oggi disponibili e l’uso di un trasmettitore per alta pressione ne aumenta la funzionalità. Collegata a una pompa dell’acqua ad alta pressione, la taglierina si adatta facilmente ai diversi materiali e può tagliare quasi tutto in modo più rapido e pulito rispetto ai metodi tradizionali. Il processo dinamico e rispettoso dell’ambiente elimina il rischio di indurimento dei materiali a causa del calore generato e protegge gli utenti dall’esposizione a fumi e polveri tossiche.

Quando si utilizza un taglio a getto d’acqua, l’operatore deve regolare attentamente un’enorme quantità di pressione. Questo può essere un problema quando si lavora con materiali più spessi. Quando si taglia un pezzo di acciaio, ad esempio, il flusso del getto d’acqua è più lontano dall’ugello al momento dell’impatto, il che può causare imprecisioni. Le fluttuazioni nel processo di taglio comportano costose irregolarità nel prodotto finale.

Alcuni utenti finali ritengono di poter risparmiare utilizzando un sensore di pressione di qualità inferiore, ma si tratta di un falso risparmio. Le imprecisioni sono un problema, così come i picchi di pressione, i guasti, i frequenti tempi di inattività per la manutenzione e la sostituzione dei pezzi e le interruzioni che si traducono in una perdita di produttività e, di conseguenza, in un mancato guadagno. Con un trasmettitore di pressione di alta qualità come il trasmettitore di pressione HP-2 di WIKA, questi problemi sono rari.

Trasmettitore di pressione ad alta precisione per condizioni impegnative

La velocità e la distribuzione costanti del getto d’acqua sono fondamentali per la ripetibilità quando si utilizza questo metodo di taglio. Il trasmettitore di pressione HP-2, progettato specificamente per applicazioni ad alta pressione fino a 15.000 bar (217.000 psi), offre risultati affidabili e precisi, ideali per il taglio a getto d’acqua.

Il robusto sensore è costruito per resistere ai rigori dell’alta pressione e garantisce un tempo di funzionamento prolungato, anche nelle applicazioni più impegnative che richiedono una precisione dello 0,25%. L’HP-2 è uno dei pochi strumenti attualmente sul mercato in grado di misurare in modo affidabile la pressione del fluido in situazioni di pressione così elevata, consentendo un controllo costante delle condizioni di processo per lunghi periodi di tempo. Gli utenti possono impostare l’intervallo di pressione all’interno di una banda molto stretta e operare sempre alla pressione specifica.

Protezione contro la cavitazione e i picchi di pressione

Il sistema opzionale Diaphragm Impact Protection System (DIPS) protegge il sensore da picchi e impulsi di pressione riducendo significativamente la portata attraverso il canale di pressione del sensore, modificando il percorso del flusso per evitare che i picchi di pressione colpiscano direttamente la membrana del sensore.

Il DIPS prolunga inoltre in modo significativo la durata del sensore di pressione. I clienti riferiscono che l’HP-2 dura il doppio con il sistema DIPS rispetto all’utilizzo senza questa opzione. L’affidabilità e il ciclo di vita più lungo si traducono in minori tempi di fermo macchina e, quindi, in una maggiore produttività.

Sostituzione degli attacchi al processo a costi contenuti

Anche il trasmettitore di pressione più robusto non durerà per sempre e la parte più soggetta a guasti in qualsiasi ambiente è l’attacco al processo. Per far risparmiare denaro, tempo e frustrazione agli utenti finali, WIKA offre l’opzione EPC (Exchangeable Process Connection) per l’HP-2. Se e quando questa parte si guasta, l’utente deve solo sostituire un elemento – un risparmio dal 50% al 75% rispetto all’acquisto di un trasmettitore di pressione nuovo di zecca.

Il modello HP-2 di WIKA offre un’eccellente precisione, ripetibilità e riproducibilità quando si utilizzano tagli a getto d’acqua e altre apparecchiature ad alta pressione. Le caratteristiche opzionali del trasmettitore di pressione aumentano ulteriormente i risparmi, prolungando la durata del sensore di pressione e consentendo sostituzioni a basso costo.

Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda, i nostri esperti saranno felici di aiutarvi.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.