Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®

I trasduttori di pressione con protocollo di comunicazione EtherCAT® contribuiscono al processo di digitalizzazione dell’industria dei semiconduttori anche per quanto riguarda i trasmettitori. In futuro, in ogni impianto di produzione, decine di postazioni per la misura di pressione ne saranno dotate. I loro ambienti di installazione sono solitamente angusti. La grande sfida è quindi quella di avere a disposizione trasmettitori di pressione adeguatamente compatti con EtherCAT®. WIKA ha dunque sviluppato un modello con queste caratteristiche.

La digitalizzazione è uno dei megatrend che sta interessando tutti i settori della nostra società e che la cambierà profondamente nel corso degli anni. Le aziende industriali stanno collegando in rete sempre più sistemi, strumenti e processi in questo modo. L’industria dei semiconduttori si concentra su un duplice aspetto: fornisce prodotti di base fondamentali per la digitalizzazione e per questo sta vivendo da anni una crescita considerevole. Ciò significa che i produttori stanno introducendo processi produttivi sempre più complessi per soddisfare la crescente domanda.

La ridondanza dei cavi aumenta l’affidabilità dei processi

Per migliorare il controllo dei singoli processi, le aziende devono collegarli sempre più tra loro e renderli più trasparenti, sulla base di grandi volumi di dati. La connettività svolge un ruolo decisivo in questo senso. L’industria dei semiconduttori si affida principalmente al protocollo di comunicazione EtherCAT® (CAT = “Control Automation Technology”). Da tempo è integrato in sistemi di strumentazione e controllo più ampi. EtherCAT® funziona con la ridondanza dei cavi e quindi aumenta l’affidabilità del processo. Le funzioni di hot-connect e hot-swap consentono inoltre di effettuare interventi di manutenzione e di sostituire gli strumenti durante il funzionamento della rete EtherCAT®.

Nuovo trasduttore di pressione con EtherCAT® basato sul più piccolo sensore del suo genere

Pressure transducers with EtherCAT® from WIKA are extremely compact.

Trasduttore di pressione UHP con EtherCAT® di WIKA: i modelli WUD-20-E, WUD-25-E e WUD-26-E (da sinistra a destra) si adattano alla dimensione standard della griglia di 28,5 mm.

I produttori stanno trasferendo sempre più spesso l’interfaccia digitale al livello dei trasmettitori. Questo perché può essere utilizzata anche per integrare piccoli dispositivi nei sistemi di controllo, come i trasduttori di pressione. Questo tipo di sensore è responsabile della misura di pressione nelle applicazioni con gas ad alta purezza. Lo spazio disponibile per l’installazione degli strumenti di misura è ridotto, quindi la compattezza è un criterio fondamentale. Per questo motivo WIKA ha sviluppato ulteriormente il trasduttore di pressione WUD-2x, il più piccolo sensore di questo tipo sul mercato, per integrarlo nelle reti EtherCAT®.

Il nuovo modello di strumento con le denominazioni WUD-20-E, WUD-25-E e WUD-26-E (a seconda dell’attacco al processo) non ha limiti in termini di compattezza nonostante l’interfaccia digitale con due porte RJ45. Si adatta alla dimensione standard della griglia di 28,5 mm (1 1/8″). Come primo trasduttore di pressione con EtherCAT®, il sensore ad alta precisione e conforme alla norma EMC funziona con SDP 5003.2080 (“Special Device Profile”). Oltre al valore della pressione, è in grado di fornire informazioni sullo strumento, come la temperatura dell’elettronica, il tempo di funzionamento, la diagnostica e gli stati di errore.

Riduzione dei tempi di inattività

Questi dati rendono più trasparenti le sequenze dei processi e più preciso il loro controllo. L’analisi dei dati fornisce alle aziende una panoramica continua dello stato del sistema e degli strumenti (“condition monitoring”), consentendo loro di intervenire quando effettivamente necessario. I punti di misura digitalizzati contribuiscono quindi a ridurre i tempi di fermo.

Ulteriori informazioni sui trasduttori di pressione con EtherCAT® modelli WUD-20-E, WUD-25-E e WUD-26-E sono disponibili sul sito WIKA. Qui troverete anche altre soluzioni di misura per l’industria dei semiconduttori. Inoltre, sul microsito IIoT Solutions troverete ulteriori informazioni su WIKA come partner per la digitalizzazione. Se avete domande, il vostro contatto sarà lieto di aiutarvi.

Leggete anche i seguenti articoli del Blog:
“Protezione antideflagrante principale per il trasduttore di pressione UHP”
“Sensori di pressione per semiconduttori in versione UHP”



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.