• chimico
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

chimico

Idrogeno: un faro di speranza per l’industria chimica

Serena Doria | Applicazioni
Idrogeno: un faro di speranza per l'industria chimica

Le perdite di idrogeno minacciano la decarbonizzazione dell'industria chimica, ma questo non è un motivo per abbandonare gli sforzi per passare dai combustibili fossili all'idrogeno. L'industria chimica ha bisogno di H 2 per ridurre la sua dipendenza dai …

Leggi articolo

Il sistema con separatori a membrana rileva il livello nei reattori di PTA

Gianmario Betto | Applicazioni
Il sistema con separatori a membrana rileva il livello nei reattori di PTA

I sistemi con separatori a membrana sono ideali per molti processi dell'industria chimica come soluzione di misura resistente e sicura, ad esempio per monitorare il livello in un reattore utilizzando la pressione differenziale. Proprio per questo compito, un produttore …

Leggi articolo

La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emission

Serena Doria | Know-How
La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emissions

La normativa tedesca TA-Luft è stata rivista. La nuova versione segue ora la norma internazionale ISO 15848-1 per la prevenzione dalle fugitive emission. Di conseguenza, i test in conformità alla TA-Luft seguono gli stessi parametri di prova della norma ISO. …

Leggi articolo

Come gli assiemi di termocoppie multipoint nelle unità di ammina aumentano la produzione e prevengono i guasti

Marco Affabile | Applicazioni
produzione di ammoniaca da un impianto petrolchimico

Le unità amminiche sono fondamentali per il funzionamento delle raffinerie e degli impianti chimici. Se un'unità si guasta a causa della corrosione, della condensazione e della formazione di schiuma o di un altro problema, l'intera produttività e la sicurezza …

Leggi articolo

Il ruolo fondamentale della temperatura nelle colonne di ammina per il trattamento del gas naturale

Serena Doria | Applicazioni
Impianto chimico per la produzione di ammoniaca e la fertilizzazione con azoto nelle ore notturne.

La funzione di un'unità amminica è quella di rimuovere i composti di zolfo e l'anidride carbonica indesiderati dal gas naturale grezzo prima che venga venduto e utilizzato. Un adeguato controllo della temperatura svolge un ruolo cruciale nell'assorbimento dei gas …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali