• chimico
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

chimico

Sistema di misura di pressione contro le fugitive emission di metano

Gianmario Betto | Pressione
EMICOgauge elimina le emissioni fuggitive di metano

Sia nell'industria chimica, che nelle aziende petrolchimiche o nella lavorazione del petrolio greggio e del gas naturale sono numerosi i processi che contengono metano, dannoso anche per il clima attraverso le fugitive emission . Qualsiasi fuga di questo gas serra o …

Leggi articolo

Produzione di pesticidi: misura di pressione di backup con manometro a membrana

Serena Doria | Applicazioni

Gli elevati requisiti imposti ai pesticidi e alla loro produzione si riflettono anche sulla misura di pressione nel processo. Un cliente WIKA ha quindi integrato la strumentazione elettronica per il monitoraggio della pressione con un backup meccanico. Per questa …

Leggi articolo

Accuratezza duratura per il sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto

Gianmario Betto | Applicazioni
sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto

Un sistema di separatore a membrana per processi in vuoto deve affrontare una sfida importante: deve fornire un risultato di misura affidabile, anche quando la pressione diminuisce e la temperatura aumenta allo stesso tempo. L'esempio di un'azienda chimica che …

Leggi articolo

Produzione di materie plastiche: misura di pressione di sicurezza fino a 330°C

Lorenzo Avitabile | Applicazioni
Produzione di materie plastiche: misura di pressione di sicurezza fino a 330 °C

La misura di pressione nella produzione di polibutirrato (PBAT), una plastica biodegradabile, deve affrontare una sfida particolare: durante il processo prevalgono temperature fino a 330 °C. Per un produttore di PBAT, WIKA ha quindi progettato un trasmettitore di …

Leggi articolo

Il fermafiamma protegge i serbatoi dei camion per liquami

Serena Doria | Applicazioni
Il fermafiamma protegge i serbatoi dei camion per liquami

Un fermafiamma antideflagrante o semplicemente un fermafiamma, impedisce la trasmissione della fiamma, attraverso uno strumento di misura, in una zona 0 (gas) pericolosa. Questa funzione di protezione, quindi, gioca un ruolo importante, soprattutto nella strumentazione …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Trasduttori vs. trasmettitori di pressione: c’e’ differenza?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali