• costruttori di macchine
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

costruttori di macchine

Sensore di pressione MH-4 per ambienti estremi

Serena Doria | Applicazioni

Il sensore di pressione MH-4 è in grado di gestire facilmente e in modo affidabile le sfide più difficili delle macchine da lavoro mobili, senza preoccuparsi della manutenzione o della perdita di precisione per tutto il suo ciclo di vita. WIKA collabora …

Leggi articolo

Sonde Pt100 in classe B o F.03: la norma IEC 60751

Domenico Palumbo | Know-How
pt100

Forse avete già notato che in alcuni casi una sonda Pt100 viene specificata con una classe di precisione B o A. In altri casi, con una classe F 0.3 o F 0.15. Questo articolo esamina le specifiche delle sonde Pt100 presenti nella norma internazionale IEC 60751 e spiega …

Leggi articolo

MTTF e MTTFD: qual e’ la differenza?

Massimo Beatrice | Know-How
mttf vs mttfd

Il valore MTTF (mean time to failure) è un termine che deriva dal campo dell'analisi e della valutazione del rischio. Il significato esatto rappresenta il tempo medio fino al sopraggiungere di un guasto o semplicemente la vita media di un componente. L'MTTF ha …

Leggi articolo

Centraline idrauliche: tecnologia di misura sicura ed affidabile

Massimo Beatrice | Know-How
Fahrgeschäfte

In quasi tutte le attrazioni dei parchi di divertimento il funzionamento è affidato a una centralina idraulica, nascosta da qualche parte. Questa centralina non solo è responsabile del funzionamento ma garantisce anche la sicurezza dell'attrazione. Quando si …

Leggi articolo

Quale termostato è più adatto ai costruttori di macchine?

Michele Moreo | Know-How
Temperaturschalter im Maschinenbau

I termostati vengono utilizzati nel settore dei costruttori di macchine e in altre applicazioni industriali allo scopo di limitare la temperatura. Essi monitorano la temperatura e reagiscono quando viene raggiunto un punto prefissato. Come prevenzione da …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali