• Gas SF6
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Gas SF6

Apparecchiature gas SF6: guida alla scelta del modello GPU in base a massa e tempi di intervento

Serena Doria | Applicazioni

Quando si pianifica la manutenzione o la messa in servizio di apparecchiature isolate con gas SF 6 , la scelta delle attrezzature di manutenzione è tutt’altro che un dettaglio. Influisce direttamente sulla sicurezza dell’intervento, sulla conformità ambientale e …

Leggi articolo

Analizzatore di gas SF6: guida alla scelta e all’uso sicuro del GA11

Francesco Teruzzi | Prodotti, Soluzioni innovative per il gas SF6

Prima di qualsiasi intervento sulle apparecchiature GIS, la qualità del gas isolante è determinante per garantire sicurezza, conformità normativa e disponibilità operativa. Le istruzioni del produttore e le normative di riferimento (IEC 60376/60480 per la qualità …

Leggi articolo

WIKA accoglie il Colloquio CIGRE nel suo Innovation Center

Serena Doria | WIKA insight
WIKA ha ospitato un prestigioso colloquio CIGRE.

WIKA ha ospitato un prestigioso colloquio CIGRE presso la propria sede di Klingenberg, coinvolgendo i gruppi di lavoro B3 (sottostazioni) e A3 (apparecchiature ad alta tensione) del Conseil International des Grands Réseaux Electriques. L’evento, tenutosi …

Leggi articolo

Perché misurare la temperatura nei sensori IIoT per la densità di gas SF6?

Francesco Teruzzi | Prodotti, Soluzioni innovative per il gas SF6

La densità del gas SF 6 è un parametro critico. L'SF 6 è un gas isolante estremamente efficiente utilizzato in interruttori, trasformatori e altre apparecchiature ad alta tensione. Tuttavia, presenta un grande svantaggio: la sua densità dipende fortemente dalla …

Leggi articolo

Trasmettitori per la misura dell’umidità del gas SF6

Serena Doria | Prodotti
Misura dell'umidità negli interruttori ad alta tensione isolati con gas SF6

La misura dell'umidità negli interruttori ad alta tensione isolati con gas SF 6 è essenziale. Ecco perché WIKA ha migliorato le prestazioni del sensore GDHT-20 per questo settore. Il trasmettitore, che fornisce anche valori di densità, pressione e temperatura …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali