• idrostatica
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

idrostatica

Prova di pressione idrostatica con un manometro digitale

Francesco Teruzzi | Applicazioni
Prova di pressione idrostatica con un manometro digitale

La prova di pressione idrostatica viene utilizzata come prova di resistenza e tenuta di contenitori e tubazioni contenenti liquidi e gas: la procedura e la documentazione di tale prova possono essere rese più efficienti dall'uso di manometri digitali. Ciò è …

Leggi articolo

Trasmettitore da processo per il monitoraggio di livello nei serbatoi del latte

Lorenzo Avitabile | Applicazioni
Trasmettitore da processo per il monitoraggio di livello nei serbatoi del latte

Il monitoraggio di livello mediante un trasmettitore di processo con membrana affacciata rappresenta una valida opzione per le applicazioni nell'industria alimentare. È altamente preciso e allo stesso tempo adatto ai serbatoi asettici. Un produttore di prodotti …

Leggi articolo

Sensori di livello: agonia nella scelta?

Daniele Bernardelli | Know-How
Füllstandssensor

Quando si cerca una sonda di livello si può essere rapidamente sopraffatti da un’ampia possibilità di scelta. Che si tratti di uno strumento per la rilevazione del livello limite o per la misura di livello in continuo ci si può trovare di fronte a diverse …

Leggi articolo

Misura di livello idrostatica e le variazioni di temperatura

Daniele Bernardelli | Know-How
Variazioni temperatura in funzione della densità

Nella misura di livello idrostatica, le fluttuazioni di temperatura del fluido hanno effetto sulla precisione del risultato di misura. Ma perché questo si verifica e come è possibile minimizzare l’effetto di influenza della temperatura? Nell’articolo “ …

Leggi articolo

Prevenire la corrosione di trasmettitori e sonde di livello

Ferdinando Miccoli | Know-How
sonde di livello immergibili e messa a terra

Nelle applicazioni industriali, la corrosione dei sensori di pressione è un fenomeno piuttosto trascurabile poiché, nella maggior parte dei casi, il fluido da misurare è olio (in particolare olio idraulico) e il contatto con il fluido è limitato principalmente al …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali