• monitoraggio
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

monitoraggio

Come l’IIoT sta rivoluzionando il monitoraggio dei filtri nelle centrali elettriche a carbone

Marco Tagliabue | Applicazioni
Centrale elettrica a carbone con infrastruttura ottimizzata per il monitoraggio dei filtri e l’implementazione di processi basati sull’IIoT.

Nell’ambiente estremamente complesso delle centrali elettriche a carbone, mantenere sistemi di filtrazione puliti ed efficienti è fondamentale per garantire continuità operativa, ridurre il consumo energetico e rispettare gli standard ambientali. Tradizionalmente, …

Leggi articolo

Indicatore di livello per misura e monitoraggio dei fluidi nei serbatoi di stoccaggi

Serena Doria | Applicazioni

Nei siti di produzione a monte, i serbatoi chiusi vengono utilizzati per lo stoccaggio temporaneo di petrolio greggio, acqua di produzione e condensato di gas dopo la separazione di fase. Per garantire una misura accurata del livello e il funzionamento sicuro del …

Leggi articolo

Monitoraggio dei filtri per il raffreddamento dell’acqua di mare nelle centrali elettriche grazie al trasmettitore di pressione differenziale

Serena Doria | Applications
Le centrali elettriche con circuito di raffreddamento ad acqua di mare richiedono un monitoraggio affidabile dei filtri, ad esempio mediante trasmettitori di pressione differenziale.

Le centrali elettriche situate vicino alla costa utilizzano spesso l'acqua di mare per i loro sistemi di raffreddamento. Prima di entrare nel circuito, l'acqua viene sottoposta a un processo di filtraggio complesso per evitare danni causati dai residui. Il monitoraggio …

Leggi articolo

Manometri differenziali per il monitoraggio dei filtri delle Centrali Trattamento Aria (CTA) – Nuovo regolamento Europeo

Ferdinando Miccoli | Applicazioni

Nell’articolo “ Perché è importante la strumentazione di monitoraggio sulle Centrali Trattamento Aria (CTA)? ” abbiamo visto come la qualità dell’aria dipenda molto dalla regolarità con la quale sono sostituiti o puliti i filtri. Nell’articolo “ Il …

Leggi articolo

Il monitoraggio dei filtri nei sistemi di ventilazione degli edifici

Ferdinando Miccoli | Applicazioni
monitoraggio filtri

Oggi circa il 40% del consumo totale di energia riguarda gli edifici civili o industriali. I sistemi di ventilazione impiegano una parte rilevante di questa energia per l’azionamento dei ventilatori, ma anche per le perdite che avvengono quando l’aria calda è …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali