• separatore a membrana
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

separatore a membrana

ll ruolo dei tubi capillari nei sistemi di misura della pressione

Gianmario Betto | Know-How

Installato tra un separatore a membrana e uno strumento di misura (manometro o trasmettitore), il tubo capillare consente il monitoraggio remoto, proteggendo al contempo lo strumento da temperature estreme. Una progettazione e un’esecuzione corrette permettono di …

Leggi articolo

La sfida del monitoraggio della pressione ad alta temperatura

Gianmario Betto | Applicazioni
Il separatore a membrana 990.45 di WIKA è adatto per collegare manometri e trasmettitori da processo a processi con alte temperature.

Il monitoraggio della pressione ad alta temperatura è un requisito di misura impegnativo. Ciò richiede un separatore a membrana appositamente progettato. Per rispondere a queste esigenze la gamma di prodotti WIKA include il modello 990.45, che ha consentito di …

Leggi articolo

Utilizzo e vantaggi dei rivestimenti degli strumenti di misura

Gianmario Betto | Know-How

Le applicazioni di processo diventano sempre più complesse. Gli strumenti di misura devono quindi soddisfare i requisiti più elevati e funzionare in modo affidabile, anche in condizioni ambientali difficili o con fluidi aggressivi. I rivestimenti sono generalmente …

Leggi articolo

Iniettabili: misura di pressione senza rischio di contaminazione

Gianmario Betto | Applicazioni
Injection solutions are among the most sensitive pharmaceutical products.

I prodotti iniettabili sono tra i più delicati dell'industria farmaceutica. La sterilità è essenziale durante la produzione. Questo perché il principio attivo entra direttamente nel corpo del paziente, aggirando le sue difese naturali. È quindi importante evitare …

Leggi articolo

Monitoraggio di pressione nei serbatoi mobili nei processi farmaceutici

Gianmario Betto | Applicazioni
Il monitoraggio della pressione nei serbatoi mobili è un'importante attività di misura nell'industria farmaceutica.

Il monitoraggio di pressione nei serbatoi mobili è un'importante attività di misura nell'industria farmaceutica. Tra le altre cose, consente agli utenti di verificare la tenuta dei contenitori durante il trasporto. Nel caso dei principi attivi, questa è una …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Definizione del grado di protezione IP68 in teoria e in pratica
  • Differenza tra pressione relativa e pressione assoluta
  • Pt100 con collegamento a 2, 3 o 4 fili?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali