• separatore a membrana
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

separatore a membrana

Trasmettitore da processo in-line per un monitoraggio della pressione sostenibile

Gianmario Betto | Pressione, Prodotti
Trasmettitore da processo in-line DMSU22SA per un monitoraggio della pressione sostenibile

Il trasmettitore da processo in-line modello DMSU22SA di WIKA segna un nuovo capitolo per il monitoraggio della pressione nelle applicazioni igienico-sanitarie. Il robusto strumento con certificazione EHEDG e conformità 3-A aumenta l'affidabilità del processo e, allo …

Leggi articolo

Misura di pressione sicura nella produzione di cloro

Gianmario Betto | Applicazioni
La misura di pressione durante la produzione di cloro per elettrolisi è un compito complesso

La misura di pressione svolge un ruolo centrale nella produzione di cloro, un processo critico per la sicurezza. Ciò è dovuto al fatto che il cloro è altamente reattivo e può quindi facilmente innescare esplosioni in combinazione con sostanze organiche. È quindi …

Leggi articolo

Sistema compatto con separatore a membrana con interfaccia IO-Link, per l’industria alimentare

Gianmario Betto | Pressione, Prodotti
Sistema compatto con separatore a membrana con interfaccia IO-Link, per l'industria alimentare

Il sistema compatto con separatore a membrana DSSA11SA con interfaccia IO-Link consente alle aziende dell'industria alimentare di effettuare misure di pressione intelligenti. Lo strumento WIKA soddisfa gli elevati requisiti degli standard igienico-sanitari. Inoltre, …

Leggi articolo

Accuratezza duratura per il sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto

Gianmario Betto | Applicazioni
sistema di separatore a membrana nei processi in vuoto

Un sistema di separatore a membrana per processi in vuoto deve affrontare una sfida importante: deve fornire un risultato di misura affidabile, anche quando la pressione diminuisce e la temperatura aumenta allo stesso tempo. L'esempio di un'azienda chimica che …

Leggi articolo

Produzione di materie plastiche: misura di pressione di sicurezza fino a 330°C

Lorenzo Avitabile | Applicazioni
Produzione di materie plastiche: misura di pressione di sicurezza fino a 330 °C

La misura di pressione nella produzione di polibutirrato (PBAT), una plastica biodegradabile, deve affrontare una sfida particolare: durante il processo prevalgono temperature fino a 330 °C. Per un produttore di PBAT, WIKA ha quindi progettato un trasmettitore di …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Trasduttori vs. trasmettitori di pressione: c’e’ differenza?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali