Quando si pianifica la manutenzione o la messa in servizio di apparecchiature isolate con gas SF 6 , la scelta delle attrezzature di manutenzione è tutt’altro che un dettaglio. Influisce direttamente sulla sicurezza dell’intervento, sulla conformità ambientale e …
service in campo
Service in campo: sicurezza sul lavoro secondo lo standard ISO 45001
Serena Doria | WIKA insightIl Service in campo di WIKA ha raggiunto un importante traguardo: la certificazione secondo la norma ISO 45001, uno standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Questo passo contribuisce a integrare maggiormente la salute e la …
Taratura strumenti in campo: un servizio preciso e affidabile
Serena Doria | Calibrazione, ProdottiUn servizio di taratura in campo consente di risparmiare tempo e, di conseguenza, anche denaro. In particolare, gli strumenti critici dal punto di vista temporale come ad esempio in un impianto industriale, che non possono essere trascurati a lungo, possono essere …
Un aiuto prezioso in WIKA!
Serena Doria | WIKA insightIl settore industriale è desideroso di aprire le porte alle giovani generazioni, ed è questo che ha ispirato l'associazione francese Réseau Mesure a istituire delle giornate di orientamento professionale, facendo incontrare aziende e studenti. Grazie a questa …
WIKA è anche Service a 360°
Marco Affabile | WIKA insightMassima produttività e tempi minimi di fermo impianto fanno parte delle sfide principali di ogni azienda produttrice, per questo WIKA offre un servizio di Service in laboratorio e in campo. WIKA ha sviluppato un’ampia gamma di servizi per supportare i clienti …