• sicurezza di processo
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

sicurezza di processo

Manometri in acciaio inox rinnovati: nuove funzioni digitali

Gianmario Betto | Pressione, Prodotti
WIKA ha rinnovato i suoi manometri e termometri in acciaio inox.

Nuovo look e funzionalità migliorate: WIKA ha rinnovato completamente i suoi manometri e termometri meccanici in acciaio inox. I clienti ne beneficiano in diversi modi e senza costi aggiuntivi. Ad esempio, è possibile utilizzare un codice QR sul quadrante per aprire …

Leggi articolo

La sfida del monitoraggio della pressione ad alta temperatura

Gianmario Betto | Applicazioni
Il separatore a membrana 990.45 di WIKA è adatto per collegare manometri e trasmettitori da processo a processi con alte temperature.

Il monitoraggio della pressione ad alta temperatura è un requisito di misura impegnativo. Ciò richiede un separatore a membrana appositamente progettato. Per rispondere a queste esigenze la gamma di prodotti WIKA include il modello 990.45, che ha consentito di …

Leggi articolo

Utilizzo e vantaggi dei rivestimenti degli strumenti di misura

Gianmario Betto | Know-How

Le applicazioni di processo diventano sempre più complesse. Gli strumenti di misura devono quindi soddisfare i requisiti più elevati e funzionare in modo affidabile, anche in condizioni ambientali difficili o con fluidi aggressivi. I rivestimenti sono generalmente …

Leggi articolo

Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®

Lorenzo Avitabile | Pressione
Trasduttore di pressione: configurazione digitale con il sistema EtherCAT®

I trasduttori di pressione con protocollo di comunicazione EtherCAT ® contribuiscono al processo di digitalizzazione dell'industria dei semiconduttori anche per quanto riguarda i trasmettitori. In futuro, in ogni impianto di produzione, decine di postazioni per la …

Leggi articolo

Pressostati: i vantaggi della taratura in campo

Serena Doria | Applicazioni
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

La taratura in campo degli strumenti di misura viene effettuata in numerosi processi industriali. I vantaggi sono evidenti: gli strumenti non vengono rimossi e non vi è pertanto necessità di interrompere il processo. In questo modo, negli impianti vengono ridotti …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Trasduttori vs. trasmettitori di pressione: c’e’ differenza?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali