• Sicurezza
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Sicurezza

Miglioramento delle prestazioni dei veicoli industriali con i trasmettitori di pressione CANopen

Lorenzo Avitabile | Applicazioni

La digitalizzazione dei sistemi idraulici mobili significa che i veicoli industriali richiedono un maggior numero di sensori con tecnologia avanzata. L'MH-4-CAN di WIKA è un trasmettitore di pressione CANopen OEM di alta qualità ed economico con segnali di uscita …

Leggi articolo

La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emission

Serena Doria | Know-How
La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emissions

La normativa tedesca TA-Luft è stata rivista. La nuova versione segue ora la norma internazionale ISO 15848-1 per la prevenzione dalle fugitive emission. Di conseguenza, i test in conformità alla TA-Luft seguono gli stessi parametri di prova della norma ISO. …

Leggi articolo

Come gli assiemi di termocoppie multipoint nelle unità di ammina aumentano la produzione e prevengono i guasti

Marco Affabile | Applicazioni
produzione di ammoniaca da un impianto petrolchimico

Le unità amminiche sono fondamentali per il funzionamento delle raffinerie e degli impianti chimici. Se un'unità si guasta a causa della corrosione, della condensazione e della formazione di schiuma o di un altro problema, l'intera produttività e la sicurezza …

Leggi articolo

Monitoraggio di pressione flessibile nella lavorazione del plasma sanguigno

Lorenzo Avitabile | Applicazioni
Lavorazione del plasma sanguigno

La lavorazione del plasma sanguigno come materia prima per diversi farmaci pone requisiti complessi al monitoraggio di pressione. Per la strumentazione corrispondente, un produttore farmaceutico era alla ricerca di una soluzione completa che soddisfacesse i requisiti …

Leggi articolo

Sistema di misura di pressione contro le fugitive emission di metano

Gianmario Betto | Pressione
EMICOgauge elimina le emissioni fuggitive di metano

Sia nell'industria chimica, che nelle aziende petrolchimiche o nella lavorazione del petrolio greggio e del gas naturale sono numerosi i processi che contengono metano, dannoso anche per il clima attraverso le fugitive emission . Qualsiasi fuga di questo gas serra o …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali