• valvole e controllori
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

valvole e controllori

Strumenti di misura della pressione: come gli utenti traggono vantaggio da un fornitore di sistemi

Serena Doria | Know-How
Collaboration with a pressure measurement system provider is the efficient way to design a measuring point specifically for the application.

Strumenti di misura come manometri, trasmettitori di pressione o strumenti IIoT con unità radio semplificano notevolmente la misurazione della pressione. Ma in molti casi, una postazione di misura richiede più componenti oltre al solo strumento di misura, …

Leggi articolo

I pressostati differenziali garantiscono un funzionamento sicuro del filtro

Serena Doria | Applicazioni
I pressostati differenziali garantiscono un funzionamento sicuro del filtro

I pressostati differenziali svolgono compiti centrali nell'ambito del monitoraggio e del controllo. Un produttore di sistemi di filtraggio per l'industria di processo utilizza per queste funzioni il pressostato differenziale compatto WIKA modello DE dotato di manifold. …

Leggi articolo

Gli anelli di spurgo nei sistemi con separatori a membrana hanno diversi vantaggi

Gianmario Betto | Know-How
Gli anelli di spurgo nei sistemi con separatori a membrana hanno diversi vantaggi

L’aggiunta di un anello di spurgo a un sistema con separatore a membrana con attacco flangiato comporta notevoli vantaggi tra cui una facile pulizia e la taratura in campo del punto di misura. I sistemi con separatore a membrana sono utilizzati nei processi con …

Leggi articolo

La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emission

Serena Doria | Know-How
La normativa TA-Luft ora segue la ISO 15848-1 per le fugitive emissions

La normativa tedesca TA-Luft è stata rivista. La nuova versione segue ora la norma internazionale ISO 15848-1 per la prevenzione dalle fugitive emission. Di conseguenza, i test in conformità alla TA-Luft seguono gli stessi parametri di prova della norma ISO. …

Leggi articolo

Valvola con doppio blocco e sfiato per un funzionamento sicuro

Vincenzo Lucidi | Know-How
Play it safe with double block & bleed

Qual è il modo più sicuro per separare un processo e la relativa tecnologia di misura della pressione? Per rispondere a questa domanda occorre applicare la norma HSG 253, che risponde in modo inequivocabile: tramite una valvola per strumentazione con doppio blocco e …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Definizione del grado di protezione IP68 in teoria e in pratica
  • Differenza tra pressione relativa e pressione assoluta
  • Pt100 con collegamento a 2, 3 o 4 fili?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali