WIKA’s first Sustainability Challenge was a success.

Duurzaam naar de toekomst: WIKA pakt deze taak aan op een collaboratieve, energieke en creatieve manier, wereldwijd en met groeiend succes. Dit wordt bijvoorbeeld op indrukwekkende wijze aangetoond door de eerste Sustainability Challenge. Dertien dochterondernemingen namen deel aan deze wedstrijd met in totaal 29 projecten. Vier locaties werden bekroond tijdens de bijeenkomst van dochterondernemingen in het hoofdkantoor in Klingenberg, Duitsland.

Het duurzaamheidsteam van WIKA riep iedereen op om deel te nemen aan de uitdaging. De dochterondernemingen konden projecten indienen op de drie gebieden van duurzaamheid: milieu, sociale zaken en bestuur. De respons overtrof de verwachtingen van het team. Het spectrum van projecten varieerde van LED-installaties en een gezondheidsdag tot investeringen in e-mobiliteit.

De prijswinnaars van de Sustainability Challenge

Een jury selecteerde zes projecten voor de prijsuitreiking. Uit deze voorstellen koos de raad van bestuur vervolgens de drie winnaars van de Sustainability Challenge: de dochterondernemingen in India (Ghaziabad), Polen en de VS (Lawrenceville). Als dank voor hun inzet zal WIKA een teamevenement sponsoren, zoals een bezoek aan een sportevenement gevolgd door een diner. De dochteronderneming in Brazilië ontving een speciale prijs van het duurzaamheidsteam voor haar toegenomen promotie van sociale duurzaamheid. Voor WIKA zijn alle projecten van dit type echter een overwinning. Ze spelen een belangrijke rol in het duurzamer en crisisbestendiger maken van het bedrijf.

  • WIKA USA: Waterverbruik met maar liefst 76 procent verminderd
WIKA USA has significantly reduced its water consumption

Het nieuwe onderdelen wassysteem is extreem zuinig.

WIKA USA is gestart met een waterbesparingsproject in de vestiging in Lawrenceville. De meest effectieve individuele maatregel is een nieuw systeem voor het wassen van onderdelen. Dit systeem verlaagt het jaarlijkse waterverbruik voor het reinigingsproces van 3,3 miljoen liter naar 72.000 liter. De bespaarde hoeveelheid zou 4.700 mensen per jaar van drinkwater kunnen voorzien. Al deze maatregelen samen hebben Lawrenceville in staat gesteld om het waterverbruik met een indrukwekkende 76 procent te verminderen.   

  • WIKA Polen: Nieuw ontwikkeld proces voor heliumterugwinning
WIKA Poland works with helium recovery.

WIKA Polen wint 70 procent van het helium terug.

Helium wordt gebruikt voor verschillende lektests. Het edelgas is echter duur in aanschaf. Daarom heeft WIKA Polen een proces ontwikkeld voor heliumterugwinning in het teststation – met opmerkelijk succes: Het aandeel recyclebare “He” ligt momenteel op 70 procent. Bovendien ontsnapt er dankzij deze cyclus minder helium in de atmosfeer. Tegelijkertijd slaagde de dochteronderneming erin om de testcyclus te verkorten van 50 naar 35 seconden.

  • WIKA India: Minder uitstoot, pulpverpakking en zorgvuldig gebruik van zoet waterr
In India the focus is primarily on emissions.

WIKA India stimuleert de vermindering van emissies.

De projecten van WIKA India in Ghaziabad zijn vooral gericht op het verminderen van emissies. De locatie is bijvoorbeeld overgeschakeld van LPG op het milieuvriendelijkere PNG. Daarnaast wordt emissievrije energie geleverd door een fotovoltaïsch systeem met een vermogen van 485 kWp. Als het gaat om de verpakking van de producten, kiezen de werknemers nu voor oplossingen gemaakt van pulp in plaats van synthetische materialen. Een ander project richt zich op het zorgvuldig gebruik van zoet water. De dochteronderneming stimuleert dit bijvoorbeeld door afvalwaterzuiveringsinstallaties en het gebruik van regenwater.

  • WIKA Brazilië: Tweedehands winkel voor werknemers en afvalscheiding
Der Secondhandshop war ein Projekt der Sustainability Challenge.

De tweedehandswinkel voor kleding wordt goed ontvangen.

WIKA Brazilië richt zich met haar duurzaamheidsprojecten tot alle werknemers. Sinds 2021 heeft het dochterbedrijf een tweedehands winkel voor het ruilen van kleding onder het motto “It was mine & now it’s yours”. Alles wat niet door de werknemers wordt opgehaald, wordt gedoneerd aan een regionale NGO. Tot nu toe is er 876 kilo kleding ingezameld voor dit doel. WIKA Brazilië heeft ook afvalscheiding geïntroduceerd en medewerkers gemotiveerd om mee te doen door middel van een leuke wedstrijd. In de strijd tegen klimaatverandering gaf de dochteronderneming het goede voorbeeld met een boomplantactie waarbij de werknemers betrokken waren.

Opmerking
Meer informatie over duurzaamheid bij WIKA vindt u op WIKA website. Daar kun je ook de duurzaamheidsverslag downloaden. Als je vragen hebt, zal contact je graag helpen.

Lees tevens onze artikelen
WIKA initiatieven voor globale duurzaamheid
Klimaatbescherming: WIKA bevordert e-mobiliteit en werkfiets
De koolstofvoetafdruk op duurzame wijze verkleinen
Green hydrogen: WIKA Chile impressed the audience