Camas de hospital com componentes de pesagem integrados tornaram-se rapidamente equipamentos extremamente importantes para monitorar as condições dos pacientes, uma ferramenta inestimável, já que muitos estabelecimentos de saúde lidam com um crescente número de casos de pacientes com COVID-19. A WIKA cria sistemas de células de carga altamente customizáveis para fabricantes de camas hospitalares de alta tecnologia e também oferece prazos rápido de entrega.
Os profissionais de saúde precisam conhecer o peso de um paciente para administrar a quantidade adequada de medicação, fluidos ou anestesia. Para o monitoramento da saúde, também é importante saber se eles estão ganhando ou perdendo peso, especialmente em bebês prematuros. Porém, pesar com precisão os pacientes que não podem usar uma balança normal, como quando estão acamados, inconscientes ou obesos mórbidos não é tarefa fácil. Há também a questão da dignidade, pois o deslocamento de um paciente adulto com mobilidade limitada de um lugar para o outro, pode causar vergonha no mesmo.
Por essas e outras razões, cada vez mais instalações médicas foram atualizadas para leitos hospitalares com um sistema integrado de células de carga para pesagem digital.
Sistemas de células de carga para camas hospitalares
Fabricantes de leitos hospitalares de alta tecnologia, geralmente precisam se contentar com componentes prontos para uso em seus sistemas de pesagem. Além disso, a maioria das empresas de células de carga não oferece aconselhamento técnico sobre como posicionar os sensores de maneira ideal, nem lida com a interface do usuário, criando uma exibição intuitiva e uma experiência otimizada para profissionais médicos.
Na WIKA EUA, nossos especialistas em medição de força trabalham em estreita colaboração com cada fabricante de camas hospitalares para determinar o tipo mais apropriado de célula de carga a ser usada. Se nosso catálogo não possuir o sensor necessário para um sistema de leito desejado, colaboraremos com sua equipe de P&D para projetar e fabricar uma solução. Desenhos e modelos facilitam a visualização do produto final. Também temos os recursos para customizar as funções e os recursos que você deseja para o monitor de peso ou o painel de controle de uma cama. Nenhum outro fabricante de células de carga no país oferece esse pacote completo.
Sistemas customizados de detecção de peso para camas hospitalares
Para medir e monitorar o peso do paciente, uma cama de hospital incorpora um sistema de células de carga, uma caixa de soma e uma tela. Aqui estão as maneiras pelas quais a WIKA USA oferece componentes e pacotes personalizados:
Células de carga
Existem muitos tipos diferentes de células de carga no mercado. Normalmente os mais usados para leitos hospitalares são planar, viga de tensão e viga de cisalhamento, e o tipo ideal depende de como e onde a célula de carga é montada. A viga de cisalhamento e as células de viga de tensão são normalmente instaladas entre cada roda de rodízio e seu ponto de fixação embaixo da cama. As células planares são geralmente montadas entre a estrutura inferior e a base superior.
A maioria dos sistemas possui quatro células de carga, uma para cada canto. (Na prática, um leito hospitalar pode incorporar quantas células desejar, dependendo do tamanho e das funcionalidades desejadas.) A localização precisa de cada célula depende de como a cama é construída e como ela se articula para elevar a parte superior do corpo (cabeça) e a parte inferior (os pés).
Caixa de soma
A caixa de soma, também chamada de circuito de soma, faz conforme seu próprio nome enuncia: reunir a saída de cada célula de carga para calcular a soma. Esse componente geralmente é colocado no meio da cama, com o circuito transmitindo o peso total para o painel da tela. No entanto, como não é um mecanismo de detecção de força, a caixa de soma pode ser localizada em qualquer lugar, inclusive no visor ou no painel de controle.
Visor do Painel
O peso pode ser exibido em vários lugares. Uma unidade dedicada pode estar localizada no pé, lado ou cabeceira da cama, ou as informações de peso podem ser integradas no painel de controle de cada cama.
A adição de um microprocessador à unidade de exibição aprimora expressivamente os recursos além da medição de peso. Esse componente pode ser programado para processar dados de cada célula de carga e, por exemplo, detectar quando um paciente sai da cama ou se aproxima demais de uma borda.
A vantagem da WIKA
Como parte do grupo global da WIKA, a WIKA USA possui amplas capacidades de fabricação para produção OEM em todo o mundo. Nossos processos simplificados também mantêm os preços baixos. Ao avaliar suas opções para sistemas de células de carga, descubra os serviços abrangentes da nossa divisão de Força e nosso incomparável suporte ao cliente.