A sobrepressão pode expor rapidamente ao limite qualquer instrumento de medição de pressão. Os manômetros com sensor diafragma suportam uma pressão significantemente maior comparado com instrumentos com tubo Bourdon. Essa proteção deve-se ao seu desenho físico.

A proteção contra sobrepressão elevada resulta do apoio do diafragma (1) na flange superior e seu perfil ondulado com achatamento nas extremidades. Com faixas de medição na escala de mbar, a proteção é ampliada por meio do assentamento do diafragma especialmente usinado, no qual o diafragma acopla perfeitamente (2).

O corte transversal no sistema de medição ilustra a razão nítida da segurança da sobrepressão de um manômetro com sensor diafragma: seu diafragma pode ser apoiado perfeitamente contra seu flange superior. Além disso, uma vez que o diafragma apresenta um perfil ondulado com achatamento nas extremidades, o fator de proteção é ainda maior, devido ao aumento da área de contato entre ambos. Manômetros com sensor diafragma WIKA tem um padrão de proteção contra sobrepressão de cinco vezes o valor final da escala – com manômetros com tubo Bourdon, a proteção padrão é cerca de apenas 1,3 vezes.

 

Sem deformação

A proteção contra sobrepressão em instrumentos com elemento diafragma pode ainda ser aumentada em até mil vezes. Proteção de até 400 bar é possível até mesmo com uma faixa de medição de 0 … 16 mbar. Nesse caso, o flange superior tem um assentamento metálico do diafragma especialmente usinado, no qual o elemento diafragma acopla perfeitamente, caso o valor final da escala tenha excedido. Através deste contato total das superfícies, qualquer deformação plástica é eliminada e a longo prazo a estabilidade é ampliada. Para faixas de medição em mbar, a partir da mesma abordagem da resistência à deformação, a segurança contra vácuo também é possível. Elementos diafragma geralmente não são planos. Apenas um perfil concentricamente ondulado possibilita o deslocamento do diafragma (necessário para a medição mecânica) de um a três milímetros de curso, juntamente com boa linearidade.

Nota
Você pode encontrar mais informações sobre manômetros com sensor diafragma no site da WIKA em: manômetros, manômetros com sinal de saída e manômetros com contato.

Veja também nosso artigo
Vantagens do manômetro com sensor diafragma: Medição de baixas pressões



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.