Pt100, Pt1000 e NTC são os elementos de medição mais usados na família das termorresistências. O artigo abaixo leva em consideração a questão dos tipos de ligação.
As termorresistências mudam sua resistência elétrica em função da temperatura. Esse princípio físico possibilita a medição da temperatura em um processo com um Pt100 por exemplo. A resistência elétrica então é determinada por uma eletrônica (exemplo: transmissor de temperatura) através de uma corrente constante e da medição da variação de tensão. De acordo com a lei de Ohm (R = U/I), a resistência [R] e a tensão [U] são proporcionais uma a outra quando a corrente é constante [I]. Existem três possibilidades de ligação para um Pt100 ao transmissor: 2, 3 ou 4 fios.
Pt100 com ligação a 2 fios
Com uma ligação a 2 fios, a resistência de linha é adicionada como um erro na medição. Para um cabo de cobre por exemplo, com uma seção transversal de 0,22 mm2, o seguinte valor se aplica para um Pt100: 0.162 Ω/m → 0.42 °C/m. Para um Pt1000 a influência é menor por um fator de10 em relação à resistência básica (em 0.04 °C/m). A resistência se torna ainda menos significante em relação à resistência básica R25 de um elemento de medição NTC (ex. R25 = 10k). Devido à curva característica do NTC, a influência em altas temperaturas aumenta desproporcionalmente.
Pt100 com ligação a 3 fios
A influência da resistência de linha aqui é compensada na medida do possível com a ligação a três fios. O requisito básico para isso, é que a resistência de todos os condutores sejam iguais. O comprimento máximo dos condutores neste tipo de ligação depende da seção dos condutores e das opções de compensação do instrumento eletrônico que recebe este sinal. (transmissor, indicador, controlador ou sistema de controle de processo).
Pt100 com ligação a 4 fios
A ligação a 4 fios elimina completamente a influência dos condutores no resultado da medição, pois todas as possíveis assimetrias nas resistências dos condutores são compensadas.
Medições alternativas
Outra possibilidade para diminuir substancialmente a influência dos condutores é aumentar a seção. Por exemplo, com uma seção de 0,5 mm2 a resistência de linha é de apenas 0,036 Ω/m ou 0,1 °C/m. Ambas opções (Ligações 3 ou 4 fios ou aumento da seção do condutor) levam ao maior custo do cabo, o que pode ser problemático, especialmente em mercados com custos sensitivos, tais como para fabricantes de maquinas e equipamentos. Como uma boa opção entre custo e exatidão, um elemento de medição Pt1000 a dois fios na classe A para comprimentos de cabo curtos, pode ser oferecido.
Conclusão
- As maiores exatidões de medição são apenas alcançadas com um Pt100 com ligação a quatro fios.
- Um elemento de medição Pt1000 com classe A também oferece boa exatidão de medição com uma ligação a dois fios e representa uma alternativa econômica em relação as ligações a três ou quadro fios para fabricantes de máquinas e equipamentos.
Nota
Mais informações sobre termorresistências podem ser encontradas em nosso site.
Por favor, também assista ao vídeo a seguir para saber mais sobre as diferenças entre um elemento de medição Pt100 e Pt1000:





O cabo utilizado nas ligações a três e a quatro fios é o cabo comum 4-20 mA?
Boa tarde. Miguel. É um cabo comum com condutores de cobre, e que os condutores possuam o a mesma bitola ou seção e que possuam comprimentos iguais. Você já está inscrito para receber nossas novidades? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu email neste link para receber as novidades de nosso blog e não perder nenhum artigo.
Bom dia. Consigo ligar um pt 100 de quatro fios onde era tres ?
Boa tarde Cesar, sim, você pode utilizar um Pt100 a 4 fios em uma aplicação, onde o sensor originalmente era a 3 fios, porém é necessário e recomendado que não seja utilizado o quatro fio, então ele deve permanecer inutilizado. Você já está inscrito para receber nossas novidades? Caso não esteja, acesse nosso blog (https://blog.wika.com/pt//news-subscription) e registre seu e-mail para receber as novidades de nosso blog e não perder nenhum artigo.
É possivel ligar um PT-100 de 3 fios onde estava um de 2 fios? Como faço isso?
Boa tarde Augusto,
Agradeço pelo acesso ao nosso blog e envio de sua questão abaixo.
A correta utilização de um Pt100 a 3 fios num sistema de medição a 2 fios, é a simples exclusão (ou não-ligação) do terceiro fio (normalmente é um dos fios da cor vermelha, conforme normalizado pela norma IEC 60751:2008).
Espero poder ter respondido seu pergunta. Você já está inscrito para receber nossas novidades? Caso não esteja, acesse nosso blog (https://blog.wika.com/pt//news-subscription) e registre seu e-mail para receber as novidades de nosso blog e não perder nenhum artigo.
Tenho um pt1000 de 4 fios onde foi danificado , pois tenho um pt1000 de três fios será que posso ligar ele no lugar de 4 fios ?? E se poder como posso fazer ?
Olá Guilherme.
Para esse tipo de informação peço que entre em contato com nosso especialista em medição de temperatura elétrica. Segue o contato: Ismael Duarte, e-mail: [email protected] – cel (15) 98122-5634.
Obrigada!
se o sensor estiver ligado ao transmissor de temperatura, tem que reconfigurar o transmissor para usar a 3 fios
Olá Rodrigo,
Desculpe, mas não entendi. Você está perguntando ou afirmando?
Como encontro a exatidão de Pt100 de 2,3 e 4 fios? Obrigado.
Olá Sr. Moreira.
A exatidão depende de vários fatores, tais como: bitola do fio, comprimento do fio, temperatura, etc. Peço a gentileza que entre em contato conosco por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone 15 3459-9765 para falar com um especialista da área.
Você já está inscrito para receber por e-mail nossos artigos? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu e-mail neste link para não perder nenhum artigo.
Qual a distância que podemos ligar um PT100 2 fios sem que interfira na leitura?
Olá Fabio,
Qualquer que seja o comprimento do sensor, a ligação á 2 fios trará influência na leitura de medição do sensor de temperatura tipo Pt100.
Obviamente em pequenos comprimentos, a influência será menos relevante e o sensor poderá ser enquadrado dentro das classe de exatidão permitidas pela norma de referência IEC 60751:2008.
Caso você deseje, nós podemos ajudá-lo a calcular o erro adicional em sua aplicação e o erro permitido.
Você já está inscrito para receber por e-mail nossos artigos? Caso não esteja, não perca tempo e registre seu e-mail neste link para não perder nenhum artigo.
como é feito a aferição de PT 100 de 3 fios em campo
Olá João Batista,
Tentamos entrar em contato por e-mail, mas o e-mail voltou. Poderia nos enviar um e-mail em [email protected] para que possamos te ajudar?
Qual a relação entre PT100 e NTC/PTC? Tenho um cartão de entrada que suporta PTC/NTC, posso ligar o PT100 nele?
Olá Julio,
Os sensores tipo PTC tem curvas características diferentes dos Pt100, Pt100 e NTC, então sua utilização não é diretamente intercambiável.
Sugerimos procurar o fabricante do cartão de entrada, para verificar a possibilidade de utilização de um Pt100 no mesmo, verificando principalmente a ligação elétrica.
Por gentileza, como devo calcular a bitola de uma cabo terna para ligação a um PT-100 a 3 fios?
Distância entre sensores e dispositivo ~120 metros.
Obrigado.
Boa tarde Alencar,
Como essa é uma dúvida técnica, peço que entre em contato com nosso especialista de produto, Ismael Duarte ([email protected]). Ele é a pessoa certa para te ajudar.
Obrigado pelas informações
E se eu quiser ligar um PT100 3 fios em uma entrada de cartão de clp com apenas duas entradas?
Bom dia Vinicius,
A utilização de uma termorresistência Pt100 a 3 fios, em uma ligação a 2 fios irá acrescentar a medição, a resistência elétrica dos dois condutores que fazem a ligação entre o resistor de medição que o CLP, e consequentemente, a resistência elétrica dos condutores será acrescida a medição, gerando um erro de medição adicional e indesejado.
Para minimizar o efeito da resistência elétrica dos condutores na ligação a 2 fios, sugerirmos a utilização de termorresistências tipo Pt1000, minimizando assim, o efeito na exatidão de medição da termorresistência.
Senhores,
Preciso ligar um PT100, 3 fios, acondicionado em um cabeçote, cuja distância até o controlador é de no máximo 5 metros. Como a conexão no cabeçote é através de conectores, que bitola de cabo de cobre eu posso utilizar que garanta a precisão de minha medição e se preciso utilizar blindagem aterrada para esse cabo?
Minha faixa de medição está entre 0°C a 150°C. São tanques de aquecimento de óleo e gorduras vegetais para reciclagem, fazendo a separação de água, gordura e óleos para posterior beneficiamento.
Espero que tenham entendido a minha dúvida.
Agradeço a sua atenção e colaboração.
Boa tarde Antonio,
Como essa é uma questão muito específica nosso especialista Ismael Duarte vai entrar em contato com você para lhe ajudar. Segue também o contato dele: 15 98122-5634.
Muito bom.
gostaria de ligar um sensor de dois pou 3 fios para um coletor de dados em 4 a 20 mA tenho a fonte vchaveada 24 v e seria necessário aquele conector que recebe os 3 fios isto funciona voces vendem o sensor seria para temperatura ambiente
grato obrigado
Vamos passar seus dados para o departamento comercial que fará contato sobre a sua dúvida.
Ótimo dia!
Boa noite.
O que diz a norma a respeito da isolação dos pt-100 com o bulbo de i ox que é montado?
Olá, Edivan! A norma IEC60751 recomenda o teste de resistência de isolamento entre os terminais e a bainha metálica aplicando-se uma tensão de teste de no mínimo 100VCC, e o valor da resistência de isolamento obtido não deve ser inferior a 100MOhm.
Olá, qual a função do cabo de compensação e quando devo utiliza-lo?
Olá, Jean! Tudo bem?
As termorresistências Pt-100 não usam cabos de compensação. A ligação é realizada através de fios comuns (normalmente de cobre).
Os cabos de extensao e de compensação são utilizados na ligação de termopares apenas. Para a aplicação de termopares, recomendo a leitura da literatura técnica WIKA sobre o assunto, que pode ser acessada em:
DS_IN0023_pt_br_93313.pdf (wika.com.br)
Tenho um medidor de vazão que recebe sinal de um 4 fios por padrão, eu posso substituir por um de 2 fios em uma necessidade de manutenção?
Caro Jean,
Muito provavelmente o seu medidor que foi projetado para ler o sinal de um Pt100@4fios, não irá reconhecer a ligação de um Pt-100@2fios. Não se recomenda lançar mão de qualquer artifício de forma a forçar o medidor a reconhecer o Pt100@2fios, pois isto irá gerar erros de leitura e , principalmente na medição de vazão, a precisão na medição da temperatura é um fator extremamente crítico no resultado da medição.
Olá!
Tenho um PT100 a 4 fios e tenho uma ligação anterior a 3 fios. Consigo efetuar a ligação? Se sim, como? Deixo inutilizado um dos brancos ou um dos vermelhos?
Boa tarde Diego!
Agradecemos o seu contato!
Sim, você pode usá-lo à três fios. Para manter a identificação prevista em norma para termorresistências à 3 fios (2VM+1BR), sugiro eliminar um dos fios brancos.
Ats