A confiabilidade de uma válvula é essencial para a segurança de toda a planta. Quase todos os instrumentos de medição de pressão funcionam em conjunto com uma válvula ou com uma combinação de válvulas. A escolha de uma válvula de alta qualidade não é apenas essencial para garantir a precisão da medição de pressão, mas também para evitar vazamentos perigosos ou danos à planta.
Confiabilidade mesmo em sobrepressão
Em caso de sobrepressão, tanto o operador como o ambiente devem estar protegidos, especialmente quando a pressão é muito elevada.
Portanto, as válvulas agulha, manifold ou monoflange devem ser projetados de tal forma que o vazamento não intencional de componentes, meio ou gás seja evitado no caso de um aumento na pressão (castelo anti-explosão). O operador está, portanto, protegido de acidente, e o ambiente está protegido da contaminação.
Solução sustentável

Válvula de bloqueio 2 Vias, modelo IV20
Durante a operação, a vedação da válvula deve permanecer estanque e manter suas propriedades por um longo período de tempo.
Isto é assegurado pela ponta do castelo. Como ele não gira, a gaxeta de vedação não se desgasta e sua durabilidade se estende. Com isso é garantido uma estanqueidade por um longo período de tempo.
Fácil de usar
Em alta pressão, é ainda mais importante que a válvula abra e feche suavemente. Com um baixo valor de torção, a válvula pode ser operada, mesmo com pressão máxima, sem muito esforço ou possíveis danos ao operador.
Além disso, a posição da válvula e o fluxo podem ser facilmente controlados e regulados com precisão, girando o manípulo.
Solução multifuncional
Ter um único fornecedor para múltiplos componentes é, sem dúvida, uma grande vantagem. Além da considerável economia de custos, economiza-se também o tempo. Há também a garantia de que o cliente sempre receberá produtos da mais alta qualidade.
Um ponto muito importante é a compra de um sistema que tenha sido testado com todos os seus componentes integrados e ainda melhor quando são testados por especialistas experientes antes de serem entregues, com isso não há a necessidade de testa-lo novamente durante sua instalação. Desta forma, o fornecedor torna-se um verdadeiro parceiro que conhece as especificidades de cada planta e sempre tem soluções para os requisitos dos clientes.
Conclusão
A segurança de uma planta começa com a confiabilidade de cada componente individual, incluindo as válvulas instaladas nela. Com a adição da Sami Instruments – agora WIKA Instruments Italia – para o grupo de empresas, ampliou se o portifólio de produtos WIKA. Agora também inclui válvulas de agulha, válvulas manifold e monoflanges que atendem plenamente a todos esses requisitos e são perfeitos para integração em seus instrumentos de medição. A WIKA também oferece soluções combinadas com instrumentos, válvulas e outros acessórios (montados) que já foram testados em combinação e podem ser instalados imediatamente. Além disso, a gama de produtos de válvulas inclui válvulas esfera para instrumentação e tubulação, e também válvulas e acessórios para pressões de até 60.000 psi.
Nota
Mais informações sobre nossas válvulas podem ser encontradas no site da WIKA.