Um pino de carga conecta os elementos de transmissão de força das máquinas e, ao mesmo tempo, permite a medição da força. Além da detecção geral de forças estáticas ou dinâmicas pelos pinos de carga, a segurança que pode ser assegurada por vários sistemas, também desempenha um papel especialmente importante na aplicação.
Nota: O que se entende por segurança?
A segurança é geralmente a ausência de perigo e risco, mas esta condição depende de muitos fatores e interpretações culturais. Garantir a segurança é sempre possível apenas temporariamente, localmente e situacionalmente. Para este propósito, os chamados “conceitos de segurança” são criados e implementados de forma que as interferências esperadas, bem como inesperadas, sejam suficientemente improváveis.
Na engenharia de segurança, é feita uma distinção entre segurança direta, indireta e indicativa:
- A segurança direta garante que, no caso de falha de uma máquina, os componentes sejam desligados de tal maneira que elimine ainda mais o perigo para as pessoas e não danifique o equipamento (redundância, segurança contra falhas ou vida segura).
- A segurança indireta evita colisões e contato com partes móveis da máquina. As medidas aqui são, por exemplo, tampas como proteção estrutural e também sensores que desligam a máquina assim que os limites definidos são excedidos. Tais sensores podem ser encontrados na vida cotidiana, como nos modernos cortadores de grama, por exemplo.
- Finalmente, há a segurança indicativa, que é indicada por sinais ou símbolos sobre riscos.
Segurança através da medição de força
Na aplicação dos sistemas de segurança referidos neste artigo, nos quais os pinos de carga desempenham um papel central, há duas questões principais: por um lado, a segurança física direta das pessoas envolvidas e, por outro lado, a funcionamento das máquinas livre de falhas e riscos. Os componentes não devem perder sua funcionalidade devido à sobrecarga ou falha de material. Quase exclusivamente, aqui estamos lidando com segurança direta. Para este propósito, é basicamente muito simples e econômico construir pinos de carga com uma saída redundante.
Pinos de carga e suas aplicações
Para pessoas que estão na proximidade imediata de cargas em movimento, estas representam um perigo fundamental. Isso pode ser, por exemplo, contêineres em portas que estão sendo carregadas. Da mesma forma, nos cinemas, elementos suspensos, como luminárias ou estruturas de palco e cenários, que pairam sobre os atores, representam uma ameaça. Para garantir a segurança de qualquer forma, precauções de segurança diretas devem ser tomadas adequadamente.

Os pinos de carga associados aos eletrônicos de segurança ELMS1 evitam com segurança as sobrecargas para proteger pessoas e materiais
Os pinos de carga são usados na tecnologia de plataforma e em aplicações similares para medição de carga, detecção de sobrecarga e detecção de folga no maquinário ou são usados diretamente como suporte de torque para acionamentos. Todos os pinos de carga cumprem o padrão técnico conforme DIN 56950-1. Para aplicações marítimas, os pinos de carga são aprovados de acordo com os requisitos da DNV GL. Os pinos de carga da série F53 são testados para DNVGL-ST-0377 (padrão para equipamentos de elevação a bordo) e DNVGL-ST-0378 (padrão para dispositivos de elevação offshore e plataforma), o que significa que são excelentes para aplicações de elevação nas indústrias marítima e offshore.
Pinos de carga e eletrônica de segurança
Os pinos de carga andam de mãos dadas com a eletrônica de segurança ELMS1, que atende aos requisitos até SIL 3 / PL-e. O sistema de segurança de sobrecarga é multifuncional, configurável e modularmente expansível. Consiste em um módulo central e módulos de função individualmente expansíveis, que são conectados uns aos outros através de um barramento de trilho padrão redundante. Até quatro pinos de carga redundantes, bem como componentes eletrônicos de segurança e software podem ser conectados ao sistema. A proteção contra sobrecarga de guindastes que não apresentam risco de estabilidade também é bastante simplificada. Um ajuste automático da carga total dos pinos de carga leva a um desligamento quando o valor limite é excedido.
A combinação de componentes eletrônicos e pinos de carga geralmente pode ser usada em equipamentos de elevação e atua para evitar perigos. Ele protege tanto o pessoal de operação quanto o próprio equipamento. Como resultado, a diretiva de máquinas da UE 2006/42 / EC pode ser facilmente implementada. Isto exige que as máquinas com capacidade máxima de carga igual ou superior a 1.000 kg ou um momento de inclinação maior ou igual a 40.000 Nm sejam equipadas com dispositivos que avisem o motorista e impeçam um movimento perigoso. Isto pode acontecer com a sobrecarga, excedendo as capacidades máximas de carga, excedendo os torques máximos de carga ou excedendo os momentos de inclinação.
O uso de sistemas adequados com pinos de carga e componentes eletrônicos de segurança e sobrecarga garantem uma operação sem problemas em uma ampla gama de indústrias, onde a proteção das pessoas, a confiabilidade das aplicações e a proteção de máquinas são importantes.
Nota
Em nosso artigo sobre pinos de carga você saberá mais sobre as aplicações versáteis possíveis desta tecnologia. Mais informações sobre o assunto e sobre transdutores de força podem ser encontradas no site da WIKA.