A recuperação da água potável nas águas subterrâneas é prioridade em muitos países. Na Alemanha, esse método representa cerca de 70% do abastecimento de água. A água extraída de profundidades de vários milhares de metros abaixo da superfície da Terra normalmente apresenta condição ideal de consumo.

A água subterrânea é bombeada para a superfície por meio de poderosas bombas submersíveis. A relação entre a remoção de água e o reabastecimento das águas subterrâneas deve ser monitorada permanentemente. Sondas de nível que medem continuamente o nível da água são utilizadas para esta finalidade. Esta aplicação requer instrumentos especiais de baixa manutenção e alta durabilidade. As sondas de nível submersíveis WIKA podem ser completamente submergidas e operadas permanentemente sob a água. Elas são instrumentos confiáveis e de grande durabilidade. Nossa central de vendas pode ajudá-lo a selecionar o instrumento de medição de nível que se ajuste melhor à sua aplicação.

Para mais informações sobre aplicações e instrumentos de medição de nível acesse o nosso site WIKA e para mais informações sobre aplicações e instrumentos na indústria de saneamento básico, acesse nossa brochura Water and wastewater technology“.

Você encontrará mais informações sobre este assunto em nossa plataforma sobre a medição de nível através da pressão hidrostática (em inglês).
 


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.