Fahrgeschäfte

Em quase todos os parques de diversões, unidades hidráulicas estão em funcionamento, escondidas em algum lugar atrás da bela fachada. Estas unidades hidráulicas não são apenas responsáveis pela condução. Elas também garantem a segurança da atração.

Ao visitar um parque de diversões, você quer apenas se divertir e ser feliz. Dificilmente alguém está pensando na segurança de um passeio. O importante, então, é que o fabricante da montadora, o construtor de motores e os fornecedores de componentes já cuidaram da segurança.

Unidade hidráulica

Imagem indicativa de uma unidade hidráulica

Confiabilidade da unidade hidráulica

Componentes de alta qualidade são uma base necessária para a operação confiável da unidade hidráulica. Além da bomba, válvulas e atuadores, a tecnologia de medição deve funcionar de forma extremamente confiável. As condições de operação para estas unidades hidráulicas não são brincadeira.

Condições de funcionamento da unidade hidráulica

Picos de pressão são o desafio comum, causado por válvulas ou pelo recuo dos cilindros. Os instrumentos de medição de pressão precisam ser protegidos por medidas adequadas. Para isso, os atenuadores na porta de pressão (reguladores de pressão) são uma solução comprovada. Um sensor com uma faixa de pressão maior também pode garantir uma operação segura.

Temperaturas de operação da unidade hidráulica

As temperaturas ambientes em instalações externas são muito mais variáveis do que em um edifício industrial. Portanto, a tecnologia de medição deve ter os menores erros de temperatura possíveis para controlar de forma confiável a unidade hidráulica – por exemplo, mesmo no auge do verão.

Confiabilidade dos componentes

Muitas vezes mudanças de pressão frequentes e muito rápidas significam que os instrumentos de medição de pressão estão muito estressados. Como resultado, o valor medido se perde e a precisão da medição se deteriora. A razão para isso pode ser a fadiga do material ou o comportamento de ajuste do próprio transdutor de pressão (o tubo Bourdon no manômetro ou o diafragma de medição do sensor de pressão). Durante o desenvolvimento e produção, o fabricante de instrumentos de medição de pressão deve providenciar medidas apropriadas. A “autofretagem” do elemento de pressão em produção significa esforço adicional, mas oferece a vantagem de uma estabilidade de longo prazo significativamente melhorada. Para isso, ele é carregado com o dobro da pressão do seu valor máximo posterior. Como resultado, as tensões no material são reduzidas mesmo antes do ajuste do instrumento de medição e, portanto, não mais tarde, quando em uso no cliente. Um componente importante de qualquer filosofia de qualidade é o teste de 100% no final de cada linha de produção.

Monitoramento abrangente de condições: pressão, temperatura e nível

O monitoramento abrangente da condição do conjunto de potência hidráulica inclui não apenas a pressão de operação, mas também a temperatura do óleo hidráulico e o nível no tanque. Ao monitorar a temperatura do óleo hidráulico, as condições críticas podem ser identificadas precocemente e o tempo operacional para o óleo pode ser estendido. O monitoramento do nível de enchimento no tanque de óleo hidráulico, por outro lado, pode sinalizar deficiências de óleo antes que a bomba comece a sugar o ar. Assim, a operação segura de uma unidade de energia hidráulica só é totalmente assegurada se a pressão, a temperatura e o nível forem monitorados adequadamente.

Conclusão

A segurança do circuito hidráulico começa com a confiabilidade de cada componente individual.

Tecnologia de medição selecionada da WIKA para unidades hidráulicas

Tecnologia de medição selecionada da WIKA para unidades hidráulicas

Nota
A WIKA produz indicadores, sensores elétricos e contatos para todos esses parâmetros. A WIKA leva muito a sério o desenvolvimento de sua tecnologia de medição e a fabrica os intrumentos de forma extremamente consciente, para que outros possam se divertir. Uma seleção de instrumentos de medição adequados pode ser encontrada no site da WIKA.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.