Diferentes situações requerem diferentes maneiras de medir o peso. Para escolher a célula de carga certa para uma aplicação específica, os usuários devem considerar três fatores: o ambiente, a localização e a própria carga.

Da humilde balança domésticas aos enormes guindastes portuários, uma variedade de tecnologias de pesagem depende de Células de carga. Esses transdutores de força convertem compressão, pressão, tensão ou torque em sinais elétricos e são encontrados em muitas aplicações:

As células de carga também são usadas para medir indiretamente o nível. Por exemplo, vigas transparentes e vigas de flexão – dois tipos de células de carga – são instaladas na base de um silo, tanque ou outro reservatório. Conhecendo o peso do material, a geometria do contêiner e outras variáveis, pode-se calcular quanto material está atualmente dentro do recipiente. Como a célula de carga não precisa estar em contato com o material, esse método de medição de nível é particularmente adequado para aplicações que contêm meios agressivos, vaporizados, espumosos ou empoeirados.

O processo de escolha de uma célula de carga

A escolha de qual célula de carga usar é um processo de várias etapas que envolve vários fatores. Certamente, a faixa de medição, precisão, linearidade, histerese e repetibilidade da célula de carga são importantes, mas há outras variáveis-chave a serem lembradas – aquelas que os clientes nem sempre consideram e podem significar a diferença entre resultados bem-sucedidos e desempenho decepcionante.

Ao recomendar uma célula de carga, os especialistas em força da WIKA também analisam as características da carga, o ambiente da aplicação e a localização da célula de carga no mecanismo.

  1. Características da carga

A natureza da carga e como ela interagirá com a célula de carga ajudam a determinar o tipo de célula de carga a ser usada. A seguir estão algumas das perguntas que nossos especialistas farão:

  • Que tipo de carga está sendo medida – flexão, compressão, tensão ou cisalhamento?
  • Que tipo de conexão mecânica é necessária?
  • A condição de carregamento será centralizada ou não centralizada?
  • O carregamento é estático (constante), dinâmico (ocorrendo em segundos ou milissegundos) ou impacto (acelerando e parando abruptamente)?

F1224 mini célula de carga de compressão

Essas questões são importantes porque podemos recomendar soluções para mitigar os efeitos de certos tipos de cargas. Por exemplo, uma bola de boliche de cinco libras colocada suavemente em uma balança é uma carga estática e não sobrecarregará a estrutura da célula de carga. No entanto, a mesma bola caída de uma altura de um metro pode criar mais de 1.000 libras de força. Esta é uma carga dinâmica e prejudicará as células de carga não projetadas para suportar tanta força.

Para as cargas dinâmicas de um cliente, mitigaríamos os efeitos – dentro do que é fisicamente possível – com diferentes designs da estrutura da célula de carga e usando uma célula de carga de compressão como a F1224.

  1. Fatores ambientais

    Transdutor de força de tensão/compressão F2226

Onde está localizada a aplicação? As células de carga estarão dentro de casa, onde estão protegidas? Ou eles estarão do lado de fora, constantemente expostos à umidade e umidade, poeira significativa, temperaturas flutuantes e calor ou frio extremos? Essas e outras condições ambientais podem afetar o comportamento da célula de carga.

Novamente, nossos especialistas recomendariam soluções para mitigar esses fatores. Por exemplo, as células de carga para uso externo devem ser feitas de materiais com alta resistência à corrosão da água e ter uma classificação de proteção de entrada (IP) mais alta. Além disso, como a tecnologia de célula de carga é baseada no circuito da ponte de Wheatstone, a temperatura tem um efeito significativo na resistência da ponte e afetará a medição da força. Portanto, células de carga com compensação de temperatura, como o Transdutor de força de tensão/compressão F2226, são obrigatórios em ambientes sujeitos a flutuações de temperatura. Todas as células de carga WIKA têm compensação de temperatura.

  1. Localização da célula de carga

O equipamento de força vem com uma infinidade de tamanhos e arranjos. Como as células de carga são integradas ao equipamento, elas precisam ter um determinado tamanho e geometria – tudo dependendo de quanto ou pouco espaço está disponível e como esse espaço disponível está configurado.

A localização também determinará quais tipos de células de carga são mais adequados. Por exemplo, camas hospitalares de alta tecnologia podem usar uma variedade de células de carga. Se montá-los entre cada roda de rodízio e seu ponto de fixação embaixo da cama, use Vigas de curvatura/vigas de cisalhamento. Mas quando a célula de carga será instalada entre a estrutura inferior e superior, as células planas (planas) são melhores.

Experiência de Força na WIKA

A WIKA tem décadas de experiência na fabricação de células de carga e outros instrumentos de medição de força. Mas nossos profissionais de força entendem que componentes de alta qualidade por si só não garantem o desempenho. Para isso, você precisa da célula de carga certa para a aplicação certa.

Nossos especialistas terão o maior prazer em ajudar os clientes a escolher os produtos de força certos para suas aplicações. E quando a personalização é necessária, a WIKA tem as instalações e a experiência para projetar uma solução de força. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre como escolher uma célula de carga

Produtos mencionados neste artigo:

.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.