Um teste de pressão hidrostática é usado como prova de resistência e estanqueidade a vazamentos de recipientes e tubulações que contêm líquidos e gases. A eficiência do procedimento e da documentação de tal teste pode ser aumentada com o uso de manômetros digitais. Isso é particularmente relevante se os instrumentos possuírem uma interface sem fio para transmissão de dados, como Bluetooth®.
A KSR KUEBLER, o Centro de Excelência (CoE) do Grupo WIKA para medição de nível, fabrica indicadores de nível tipo bypass e câmaras de referência, entre outros produtos. Suas câmaras de nível, bem como os flutuadores dos indicadores de nível, são componentes pressurizados. Portanto, eles devem ser submetidos a um teste de pressão hidrostática. O teste será aprovado se não ocorrer perda de pressão durante o tempo definido. Essa é uma parte fundamental do critério de aceitação e o protocolo relacionado também serve como comprovação da segurança operacional.
Levando em consideração o grande volume diário de testes, o CoE precisa dedicar um tempo considerável para os testes de pressão hidrostática. Cada produto é submetido a uma pressão constante específica do componente por um período de 15 a 30 minutos, utilizando água como meio de teste.
Testes de pressão hidrostática na produção exigem equipamentos portáteis
O teste de pressão hidrostática é realizado nas linhas de produção flexíveis como a etapa final do processo de fabricação. Para isso, são necessários equipamentos móveis, compostos por uma unidade de geração de pressão e um instrumento de medição. No passado, o CoE realizava esses testes utilizando cinco manômetros, cada um com um intervalo de pressão diferente, para cobrir todas as faixas de pressão necessárias em cada configuração de teste. Posteriormente, utilizou um modelo portátil CPH6200 da WIKA com um sensor de referência externo, o que simplificou significativamente o processo de teste e o tornou mais seguro. O dispositivo portátil tinha uma maior precisão e facilitou a documentação através da transmissão de dados para um computador via interface USB. Além disso, o esforço de recalibração foi reduzido para apenas um instrumento de referência.
O display do manômetro digital pode ser lido facilmente
No entanto, o CoE aspirava aumentar a eficiência e continuar a reduzir operações manuais. A consequência disso foi a mudança do dispositivo portátil para o manômetro digital modelo CPG1200 da WIKA. O instrumento de teste está agora permanentemente instalado na unidade de geração de pressão. Ele possui um display grande com retroiluminação que garante uma leitura clara mesmo em condições de pouca iluminação. Graças à exibição do valor medido com duas a três casas decimais, o pessoal operacional também pode reconhecer rapidamente se a pressão de teste permanece constante ou se uma perda de pressão indica um vazamento.
Se exatidões maiores do que 0,25% FS forem necessárias para um teste de pressão, há o instrumento de precisão CPG1500 com uma exatidão de até 0,025% FS e um display com até quatro casas decimais. Tanto o CPG1200 quanto o CPG1500 também são capazes de medir temperatura. O conhecimento do perfil de temperatura e seus possíveis efeitos sobre a medição de pressão é particularmente importante para obter resultados confiáveis de testes durante um longo período de tempo.
Documentação otimizada graças à transmissão de dados sem fio
A principal vantagem da instrumentação com ambos os manômetros digitais WIKA, entretanto, é a documentação otimizada. Os instrumentos são equipados com um poderoso registrador de dados e uma interface Bluetooth®. Eles fornecem uma documentação da sequência de teste sem lacunas – tanto numericamente quanto graficamente. Usando o software WIKA-Cal, todos os dados podem ser imediatamente transmitidos sem fio para um notebook para posterior emissão do relatório de teste.
Nota
No site da WIKA você encontrará detalhes técnicos sobre o manômetro digital modelo CPG1200 e modelo digital de precisão CPG1500, que também podem ser encomendados em nossa loja online. Você também encontrará mais informações sobre testes de pressão no site. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.