Manômetros de diferentes fabricantes parecem bastante semelhantes à primeira vista. Em um olhar inicial, até mesmo as especificações aparentam ser praticamente idênticas. No entanto, essa impressão é enganosa — na prática, existem diferenças significativas. O texto a seguir apresenta três características dos manômetros de aço inoxidável da WIKA que atendem a requisitos essenciais dos clientes e oferecem um valor agregado relevante.
- Teste de vazamento de hélio para máxima segurança

Fluido de processo escapando devido a vazamento no manômetro
Uma etapa crítica do processo de fabricação é o teste de estanqueidade do sistema de medição do manômetro.Caso até mesmo o menor vazamento não seja detectado, pode ocorrer a liberação de meios perigosos posteriormente, durante a operação. Além de resultar em elevados custos de manutenção, o vazamento representa um risco à segurança das pessoas e ao meio ambiente. Para minimizar essa possibilidade, a WIKA submete, como padrão, seus manômetros de aço inoxidável a um rigoroso teste de estanqueidade com hélio, de alta precisão, realizado à pressão nominal. O diferencial desse teste é a taxa de vazamento extremamente baixa, de 10⁻⁶ mbar · l/s, um padrão mil vezes mais rigoroso do que os métodos convencionais do mercado e os requisitos normativos comuns. Quando um manômetro passa apenas por um ensaio convencional, ainda pode apresentar um vazamento capaz de permitir a liberação de centenas de litros de gás por ano. Em contrapartida, o teste de estanqueidade com hélio da WIKA, realizado à pressão nominal, reduz a perda potencial para um nível quase imensurável – uma vantagem decisiva em termos de segurança para usuários e processos.
- “Movimento Suíço” – precisão suíça para processos confiáveis

O movimento “Swiss Movement” é tão preciso e robusto quanto o movimento de um relógio suíço
Os manômetros são essenciais para o monitoramento da pressão de operação em processos industriais. Dependendo da aplicação, é fundamental que os valores medidos correspondam o mais fielmente possível à pressão real. A exatidão da medição depende, em grande parte, do mecanismo, que pode ser considerado, por assim dizer, o cérebro de cada instrumento. Há mais de 45 anos, a WIKA fabrica os mecanismos de seus manômetros de aço inoxidável na Suíça, um país com excelente reputação em engenharia de precisão. A fabricação de precisão significa produzir com um nível de qualidade consistentemente elevado, com tolerâncias mínimas de até 0,01 mm — algo possível graças a especialistas experientes, com profundo know-how, e ao uso de máquinas de alta precisão de última geração. Os mecanismos, desenvolvidos especialmente para os manômetros da WIKA, destacam-se pela elevada estabilidade em ciclos de carga, alta exatidão e longa vida útil, e recebem a denominação “Swiss Movement”.
Para os usuários, isso se traduz em processos confiáveis, máxima segurança e excelente relação custo-benefício ao longo de toda a vida útil do instrumento. Graças à produção interna, a WIKA também se mantém independente de fornecedores externos, garantindo cadeias de suprimento estáveis e controle de custos. Os mecanismos suíços podem ter um custo superior ao de alternativas provenientes de países de baixo custo de mão de obra, mas, em contrapartida, os clientes recebem instrumentos de alta qualidade — manômetros tão precisos e robustos quanto o movimento de um relógio suíço.
- Passaporte digital WIKA para fácil identificação de instrumentos

Um código QR no mostrador leva ao passaporte do produto WIKA.
Por último, mas não menos importante, os manômetros de aço inoxidável da WIKA saem de fábrica com um código QR no mostrador. Ao escanear o código com um smartphone ou tablet, os usuários podem acessar diretamente o passaporte do produto da WIKA. Trata-se de uma plataforma digital que reúne informações relevantes do produto, como número de série ou código do item. Isso permite que cada instrumento seja identificado de forma única, em conformidade com a norma IEC 61406. Como resultado, torna-se mais simples solicitar a reposição de manômetros e integrá-los a sistemas já existentes. Além disso, o passaporte do produto oferece acesso, a qualquer momento, a documentos técnicos como fichas técnicas, instruções de operação, bem como certificados e aprovações — em diversos idiomas e sempre atualizados.
Conclusão: Um teste de vazamento de hélio 1.000 vezes mais rigoroso do que os métodos convencionais de mercado, mecanismos suíços de alta precisão e dados de produto disponíveis digitalmente — essas três características reforçam a liderança global da WIKA no campo dos manômetros de aço inoxidável e sua busca contínua por excelência em qualidade e avanço tecnológico.
Nota
Mais informações sobre Manômetros podem ser encontradas no site da WIKA. Lá você também vai descobrir mais sobre a WIKA como Empresa. Acesse nosso Vídeo sobre o passaporte digital WIKA para saber mais sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.