A WIKA tem sido um parceiro reconhecido internacionalmente para todas as tarefas de medição por muitas décadas. O portfólio de produtos inclui medição de pressão, temperatura, força e nível, bem como medição de vazão, calibração e SF6 soluções de gás. No artigo a seguir, gostaríamos de examinar mais de perto a variável de força medida. Essas cinco razões mostram por que a medição de força é de particular importância.

Razão 1: Proteção de pessoas e máquinas
Proteger as pessoas contra danos é a maior prioridade em qualquer local de trabalho. Da mesma forma, o maquinário deve permanecer intacto para minimizar o tempo de inatividade e os reparos. Nesse contexto, a medição de força garante um ambiente de trabalho seguro, especialmente por meio da proteção contra sobrecarga. Em guindastes, por exemplo, isso evita a queda de cargas pesadas.
Com máquinas de construção e robôs, por outro lado, os movimentos descontrolados da máquina são evitados. Isso torna possível trabalhar com segurança e de forma totalmente inofensiva ao lado e com máquinas. Nas linhas de produção, por exemplo, o maquinário é impedido de puxar, empurrar ou pressionar sem controle e, assim, destruir os componentes e a si mesmo. Outro exemplo é a logística portuária, para a qual a WIKA oferece um sistema certificado e exclusivo globalmente.
- Valor agregado: Ambiente de trabalho seguro
Razão 2: Garantir a estabilidade do sistema e a segurança da produção
Apenas coletar dados não é suficiente. Os valores medidos corretos também são necessários para poder monitorar os processos sem problemas. O uso da medição de força em acionamentos lineares, por exemplo, melhora o controle do processo, bem como a automação, ao mesmo tempo em que garante a qualidade. A medição de força também fornece os dados corretos para o funcionamento correto de freios e acionamentos, transportadores, prensas e sistemas de pesagem. Um ponto crucial aqui é reduzir os custos operacionais. Quanto maior a qualidade dos dados medidos, melhor a análise dos dados. O planejamento de uma troca de ferramenta é, portanto, mais preciso, de modo que trocá-la muito cedo não causa aumento de custos nem manutenção não planejada causa tempos de inatividade mais longos. A economia em custos consequentes por si só paga por isso muitas vezes.
- Valor agregado: Controle total do processo
Razão 3: Otimização das condições de produção
O potencial de poupança e, portanto, a maximização do lucro, já foram mencionados na secção anterior. Somente através do uso ideal de materiais e máquinas é que as margens podem ser aumentadas. Uma questão fundamental nas fábricas é a disponibilidade da máquina. Além de reduzir o tempo de inatividade, o foco está em minimizar os custos de manutenção. Um bom exemplo disso são as pinças de soldagem. Com eles, a força de contato dos eletrodos pode ser monitorada com precisão usando transdutores de força de tensão/compressão. Desta forma, a qualidade ideal é garantida permanentemente e, ao mesmo tempo, o desgaste é minimizado. Lucros mais altos também podem ser alcançados economizando tempo, por exemplo, quando os contêineres são pesados “em tempo real”.
Valor acrescentado: Lucros máximos
Razão 4: Melhorar a qualidade do produto e economizar materiais
O uso de medição de força em pinças de soldagem – conforme explicado na seção acima – é um bom exemplo de melhoria da qualidade do produto, bem como economia de materiais. A medição de força fornece os dados certos para o controle de processo mais preciso. Como resultado, o desgaste da máquina-ferramenta é mínimo. Além disso, a medição de força oferece muitas outras áreas de aplicação. Por exemplo, espalhar fertilizante onde essa ação é adaptada às condições do solo é uma maneira de economizar material. Isso também protege o meio ambiente. Além disso, é vantajoso conhecer as forças (de suporte) que atuam nos guindastes móveis. O centro de gravidade do veículo pode, portanto, ser calculado com exatidão, o que significa que a margem de segurança pode ser reduzida. Neste caso, as cargas podem ser levantadas ainda mais, mas os acidentes, por exemplo, devido a escorregões ou tombamentos, podem ser evitados.
- Valor agregado: Redução de custos
Razão 5: Garantir a qualidade
Finalmente, o uso da medição de força também oferece muitas vantagens na área de garantia de qualidade, que já foi abordada. Por um lado, o maquinário pode ser controlado de forma otimizada registrando a força. Por outro lado, ao registrar os valores, ao vivo e salvá-los para uso posterior, é possível tirar conclusões para lotes específicos. Além disso, os instrumentos de medição de força mais precisos atendem aos mais altos requisitos, por exemplo, em máquinas de teste de materiais ou em engenharia médica. Aliás, a WIKA também oferece um Calibração credenciada pela DAkkS Serviço para instrumentos de medição de força.
- Valor agregado: Valores medidos exatos
Nota
Mais detalhes sobre nosso portfólio de instrumentos de medição de força podem ser encontrados no site da WIKA. Lá você também encontrará informações sobre nossos Serviço de calibração para instrumentos de medição de força. Além disso, nosso folheto sobre medição de força: “A medição de força é uma questão de confiança” também está disponível. Se você tiver alguma dúvida sobre a medição de força, por favor, entre em contato.