As Válvulas Agulha são inseridas entre o processo e o instrumento de medição (tais como: Manômetros, Sensores de pressão, Pressostatos ou Transmissores de pressão). Esta disposição permite a rápida substituição ou a remoção do instrumento para calibração, sem que haja a interrupção do processo. Além disso, as Válvulas Agulha possibilitam a drenagem do instrumento e até mesmo a ventilação da tubulação.
As versões especiais, como a Válvula de bloqueio e alívio, permitem a ventilação do instrumento, mesmo em altas pressões. Já as Válvulas Manifold, por sua vez, são ideais para conectar instrumentos de medição de pressão diferencial, permitindo a equalização de pressão entre o lado positivo e o lado negativo, de forma a evitar sobrepressão unilateral durante o comissionamento e a operação.
A Válvula Agulha é amplamente utilizada em todo o mundo, e graças ao conceito construtivo de Haste não rotativa, o desgaste dos elementos de vedação é reduzido, resultando em uma melhoria notável da vida útil da Válvula, especialmente quando aplicada em processos com abertura e fechamento frequentes.
Em termos de usabilidade, é essencial que as Válvulas Agulha abram e fechem suavemente, mesmo em altas pressões. Com um baixo valor de torção, a operação da Válvula é fácil, mesmo sob pressão máxima, reduzindo o esforço do operador e possíveis danos ocasionados pelo manuseio. Além disso, a posição da Válvula e o fluxo podem ser facilmente controlados e regulados com precisão, por meio do giro do manípulo.
Confiabilidade, mesmo em situações de sobrepressão, é essencial. As Válvulas Agulha, são projetadas para evitar vazamentos não intencionais de componentes, meio ou gás em caso de aumento de pressão. Além disso, uma proteção adicional é proporcionada pelo dispositivo “Blow-out”, melhorando a segurança da operação e protegendo o operador e o ambiente dos possíveis impactos destes acidentes.
Além de uma ampla seleção de válvulas, a WIKA oferece a montagem qualificada de diversas peças para uma montagem completa de medição (“Hook-Up”).
Contar com um único fornecedor para múltiplos componentes é uma vantagem considerável. Além de economizar em custos e tempo, há a garantia de produtos de alta qualidade.
Ao adquirir um sistema testado e integrado por especialistas, não é necessário realizar testes adicionais durante a instalação.
A segurança de uma Planta começa com a confiabilidade de cada componente individual, incluindo as válvulas instaladas nela. Com a inauguração da linha de montagem de válvulas no Brasil, em parceria com a Sami Instruments – agora WIKA Instruments Italia – nossos parceiros podem contar ainda mais com a WIKA em uma escala global. Agora, a inovação italiana será desenvolvida localmente, oferecendo uma linha de Válvulas WIKA com produção local e melhor custo-benefício.
Mais informações sobre as Válvulas podem ser encontradas no site da WIKA. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.