A WIKA comprova a precisão de nosso Tefracto-Pad® com patente pendente, um conjunto inovador de termopar de superfície de tubos (Tubeskin) que oferece desempenho confiável mesmo sob fluxo de calor intenso.
As leituras precisas da temperatura dos “tubeskins” do forno permitem que as indústrias de processo maximizem a eficiência do reator sem sacrificar a vida útil do tubo ou a segurança operacional. Para isso, os especialistas em medição de temperatura da WIKA buscam continuamente maneiras de melhorar o desempenho de nossos conjuntos de termopares. Nosso produto mais recente é o Tefracto-Pad® (modelo TC59-T), que oferece um nível de precisão nunca visto em sensores de superfície de tubo.
Validando a precisão do Termopar Tubeskin Tefracto-Pad® da WIKA

A WIKA leva a sério o teste de nossos instrumentos de medição. É assim que podemos garantir a precisão de nossos sensores de temperatura. Em nosso Centro de P&D de Houston, submetemos uma série de sensores a condições operacionais variáveis. Os dados mostram que somente o Tefracto-Pad® permanece estável na presença de altos fluxos de calor.
Para nossos testes, todas as amostras eram termopares novos comuns no setor. Em seguida, nós os expusemos a várias repetições das condições operacionais, incluindo uma variedade de fluxos de calor, para verificar a repetibilidade. Esse rigoroso processo de teste mostrou que todas as amostras se desviaram da temperatura real em pelo menos ±10°F (Figura 1). Quanto mais severo for o fluxo de calor, maior será o desvio de temperatura. Esses testes reproduzem as condições do Início da Corrida (SOR) ao Fim da Corrida (EOR), ou de um forno fácil a um forno mais difícil.

No entanto, quando o Tefracto-Pad® (Figura 2, pontos de dados em verde) foi exposto às mesmas condições, ele foi o que mais se aproximou da temperatura real, com um desvio de apenas alguns graus, quando muito. O sensor de superfície de tubos da WIKA é comprovadamente mais preciso do que outros modelos disponíveis no mercado.
Um Termopar consistente e altamente preciso
Nosso conjunto de termopares de última geração deve sua precisão e estabilidade a uma variedade de fatores. Os engenheiros da WIKA otimizaram tudo em relação a esses sensores, desde as dimensões e o posicionamento do sensor até os materiais e o processo de fabricação. Como nossa tecnologia e nosso projeto são exclusivos, entre em contato conosco para obter mais detalhes sobre porque o Tefracto-Pad® é o sensor de temperatura de superfície de tubo mais preciso do mercado.
A WIKA é seu parceiro comercial de serviço completo.
Nós não apenas projetamos e vendemos sensores tipo termopar de qualidade superior. A WIKA é reconhecida mundialmente por seu abrangente atendimento ao cliente. Quando você faz parceria conosco, nossos técnicos altamente treinados o acompanham em todas as etapas do processo:
- Personalização do Tefracto-Pad® para o tamanho do seu tubo e as condições do forno
- Serviço pós-venda de análise, inspeção, solução de problemas e reparos
A WIKA é uma fornecedora completa de instrumentos de medição precisos e confiáveis para indústrias de processamento. Entre em contato conosco para tornar a WIKA parte do seu negócio de petróleo e gás, químico, ou petroquímico.
Produto mencionado neste artigo: