Um componente obrigatório em máquinas de levantamento, a chave limitadora anti-dois blocos ajuda o operador a proteger o equipamento, as cargas e os profissionais, evitando que o bloco do gancho colida com a lança. A WIKA Mobile Control fabrica a chave limitadora iSENS HES ideal para essa tarefa.

A segurança é algo fundamental ao operar equipamentos pesados. Esse é um dos motivos pelos quais a WIKA adquiriu a WIKA Mobile Control (WMC), anteriormente conhecida como Hirschmann MCS, para garantir que os clientes tenham acesso aos melhores sistemas de segurança do mercado para guindastes e outras máquinas móveis. Um desses dispositivos de segurança é uma chave que evitar dois bloqueios.

O que são dois bloqueios?

Uma parte essencial de um guindaste móvel é o sistema de levantamento usado na lança do guindaste. Este sistema é o que permite que a máquina levante e abaixe as cargas. No final da lança estão as roldanas (rodas com ranhuras). O cabo de levantamento atravessa as rodanas até o bloco do gancho na outra extremidade do sistema de polia dupla. Um grande gancho se estende da parte inferior deste bloco.

Uma situação perigosa pode ocorrer quando o bloco do gancho entra em contato com as roldanas; isso é conhecido como “dois bloqueios”. Se isso ocorrer, o impacto pode enfraquecer ou quebrar o cabo da talha, resultando na queda de uma carga e colocando em perigo o operador da máquina e quaisquer trabalhadores na área. Infelizmente, acidentes com dois bloqueios causaram centenas de mortes ao longo dos anos.

 

Como prevenir dois bloqueios

Chave limitadora anti-dois blocos da WIKA

Chave limitadora anti-dois blocos (A2B) iSENS HES da WIKA

A operação cuidadosa ajuda a garantir que a ponta da lança e as polias do bloco do gancho não entrem em contato uma com a outra. Uma solução anti-dois blocos (A2B) mais sofisticada é o chave fim de curso iSENS HES.

Como uma solução anti-dois blocos A2B é um mecanismo de segurança crucial, então deve ser extremamente robusto e confiável, capaz de suportar calor, frio, umidade e poeira. Pensando na robustez e flexibilidade, a WMC projetou a chave anti-dois blocos iSENS HES.

Esta chave possui uma caixa resistente à corrosão e todas as peças funcionais eletrônicas são completamente seladas. O cabo de conexão elétrica de 3 polos / 4 polos é fornecido em vários comprimentos. A unidade de comutação tem um peso operacional divisível opcional e um resistor de alcance para diagnósticos para ajudar a monitorar a integridade do cabo de conexão.

A solução A2B da WMC opera de forma confiável em uma ampla faixa de temperatura: de −13 ° F a + 167 ° F (−25 ° C a + 75 ° C). Construída para suportar mais de 1 milhão de ciclos de comutação, a mesma tem uma vida útil mecânica muito longa.

Além disso, a instalação é fácil. Basta anexar uma coluna de metal à ponta da lança e, em seguida, montar o interruptor na coluna com um suporte. Os conectores de corrente prendem o contrapeso ao cabo de atuação.

O iSENS HES atende a vários padrões importantes:

  • Em conformidade com IEC / EN 60947-5-1
  • Proteção de entrada IP67 de acordo com a norma EN 60529
  • Proteção contra curto-circuito 4A gG (IEC 60269-1)

A WIKA é há muito tempo líder no fornecimento de instrumentos de alta qualidade para máquinas de trabalho móveis e nossas soluções ajudam os clientes a trabalhar com mais segurança e eficiência. Depois de adquirir a WMC, agora estamos capacitados para ampliar nosso portfólio de produtos para incluir chaves A2B e outros dispositivos projetados para tornar a elevação de cargas mais segura.
Entre em contato com os especialistas da WIKA e eles terão prazer em orientá-lo em sua necessidade.


2 respostas para
  1. Teknik Industri

    What steps does the WIKA Insight blog suggest for promoting environmental awareness? Tel U

    • Aquila Kaemi Infanti

      Good morning!

      WIKA has been focused on a sustainable way to promote and release its products; we understand that our core values in the future must follow these guidelines. Therefore, in the last years, products and key market are being developed relying on these trends, to develop our society with solutions which meets these criteria.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.