É claro que as usinas hidrelétricas precisam ficar de olho no fluxo, nível, temperatura e pressão. Mas não se esqueça da força, uma medida chave, pois os reservatórios estão cercados por rochas e terra. Há também a questão da calibração dos instrumentos, um aspecto essencial da segurança e eficiência da planta.

transdutor de força

Este transdutor de força da Tecsis, uma subsidiária da WIKA, é colocado entre duas placas adaptadoras para registrar continuamente a força de fixação. Ele detecta imediatamente qualquer mudança na pretensão de escora.

Geotecnia: Não Subestime a Força

As usinas hidrelétricas trabalham com água, mas toda a instalação é cercada por rochas e terra – assim a importância de medir forças geotécnicas.
Ao resistir à força longitudinal e transversal, as escoras são elementos construtivos permanentes ou temporários que estabilizam o subsolo. Portanto, as plantas precisam prestar uma atenção especial à inspeção metrológica e ao monitoramento da força das âncoras como elementos de carga de uma estrutura, especialmente no caso de âncoras permanentes.

O que as escoras fazem

As escoras protegem fundações, protegem encostas ou tetos em túneis e anexam postes de grades ao chão. A escora é inserida no reforço perfurado ou alinhada com a superfície e concretada, ou serve como uma broca (escora de auto perfuração). As cabeças de escoras são afixadas usando discos, placas de cabeça de escoras (placas adaptadoras) e porcas de domed.

 

Monitorando a força de escora com transdutores de força

Escora e transdutores de força

Escora e transdutores de força são usados para apoiar encostas, fundações seguras, monitorar condições concretas e muito mais.

Quando colocado entre duas placas adaptadoras, um transdutor de força registra continuamente a força de fixação. Ao medir essa força, os usuários obtêm os dados necessários para otimizar os cálculos de segurança e verificação do planejamento, como quando o terreno é movido para medidas estruturais ou relacionadas à segurança. Se ocorrer uma mudança na pretensão da escora, o transdutor detecta-o imediatamente e envia um alerta para que medidas apropriadas possam ser tomadas. Para terrenos especialmente inacessíveis, utiliza-se sistemas autônomos que não exijam uma fonte de alimentação externa.

O que mais transdutores de força podem fazer?

Ao construir uma usina hidrelétrica, um transdutor de força pode fazer mais do que ficar de olho em condições geotécnicas. Também pode monitorar as condições concretas durante o processo de construção.
Veja como: o transdutor de força tipo anel é pré-forçado na haste de reforço, contra o obturador. Quando o concreto é derramado, ele exerce uma força alta no obturador. À medida que o concreto endurece, essa força diminui gradualmente. Trata-se de um método eficiente de economia de tempo para monitorar remotamente o estado do concreto.

Instrumentos de calibração

Com tantas variáveis para monitorar, os instrumentos devem ser confiáveis e precisos. O WIKA fabrica vários sistemas de calibração para testes e componentes de pressão de manutenção.

CPG1500 é um medidor de pressão digital de precisão que vem com um data logger integrado. É ideal para testar sistemas hidráulicos e válvulas em usinas. O modelo CPG1500 combina a precisão da tecnologia de medição digital com a simplicidade de um medidor analógico.

CPC6050 é um controlador de pressão de precisão móvel modular. Este sistema de pressão multicanal/multi-alcance foi projetado para testar e calibrar uma variedade de dispositivos de pressão. Possui até quatro transdutores de pressão compensados pela temperatura, uma precisão de 0,01% FS e referência barométrica.

Controlador de pressão high-end CPC8000

Controlador de pressão high-end CPC8000

CPC8000 é um controlador de pressão high-end projetado para automatizar os testes e calibração de todos os tipos  de componentes de pressão. Possui uma tela LCD de grande cor e navegação fácil e intuitiva. A pressão operacional varia de 5 psi a 6.000 psi, e cada um de seus três módulos transdutores é configurado com seus próprios parâmetros de calibração.

Nota
WIKA é a opção para todas as necessidades de instrumentação de uma usina hidrelétrica moderna. Apoiamos nossos produtos de alta qualidade com décadas de experiência na indústria de energia e transmissão. Além disso, temos especialista prontos a te ajudar. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre como a WIKA pode contribuir para que sua usina hidrelétrica opere de forma mais segura e eficiente.

 



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.