A pressão barométrica é um dos mais incompreendidos de todos os tipos de pressão. O sensor de pressão barométrica é um dispositivo extremamente útil em muitas aplicações, incluindo aviação, previsão do tempo, medicina e até corrida de automóveis, entre outras. Os barômetros são usados como indicadores-chave em muitas aplicações e para cada prática exite ajustes específicos necessários.
A pressão barométrica é criada pela atmosfera no campo gravitacional da Terra. Imagine uma coluna de ar estendendo-se verticalmente do solo até a área entre nossa atmosfera e o espaço sideral. A força por unidade de área criada por esta coluna de ar, em qualquer ponto, é a pressão barométrica. Cada molécula nesta coluna está sujeita à gravidade. O peso do gás acima de qualquer ponto da coluna cria uma densidade e pressão mais altas conforme a altitude diminui. O valor mais alto da pressão barométrica está na parte inferior desta coluna, e diminui conforme a altitude aumenta, para seu valor mais baixo (o valor de referência) de pressão zero ou vácuo no espaço sideral.
Entre as várias aplicações da pressão barométrica, este artigo concentra-se em duas aplicações, aviação e estações meteorológicas, que requerem diferentes ajustes significativos entre eles.
Leituras Barométricas na Aviação
O altímetro é um equipamento muito comum na indústria da aviação. Ele usa a pressão barométrica para fornecer uma leitura da altitude. Altitude é a altura acima do nível do mar. Em qualquer dia, a pressão barométrica em qualquer altitude irá flutuar dependendo do clima. Para converter a leitura da pressão (P) em altitude (A), uma função matemática é usada, A = f (P), onde “f” é derivado da International Standard Atmosphere (ISA), que é um modelo de como a pressão muda em uma ampla faixa de altitude.
Além disso, um deslocamento (off-set) deve ser adicionado para ajustar as mudanças da pressão atmosférica em relação à pressão ao nível do mar padrão, para o dia em questão. Este ajuste é necessário para que o altímetro leia a altitude correta da pista. Essas leituras de altitude são cruciais para um piloto medir onde termina o céu e começa o solo. A leitura do altímetro é ajustada à pressão barométrica do aeroporto de destino, e pode ser significativamente diferente da pressão barométrica de onde o voo partiu.
Leituras Barométricas em Meteorologia
A pressão atmosférica é um dos vários parâmetros usados para analisar sistemas meteorológicos. O movimento, a circulação, a temperatura e o impacto geral desses sistemas podem ser previstos por meio da análise de dados de temperatura e pressão em todo o mundo. No hemisfério norte, os ciclones meteorológicos de baixa pressão giram no sentido anti-horário em torno de uma área de baixa pressão. A pressão no centro e o grau em que a pressão muda do centro para o exterior é uma medida da força e severidade do sistema.
Os meteorologistas medem a força e o gradiente das mudanças de pressão utilizando isóbaras. Isóbaras são linhas em um mapa que conectam pontos com a mesma pressão atmosférica. Para padronizar essas linhas isóbaras, a pressão deve ser ajustada para o nível médio do mar, caso contrário, o efeito da altitude no ponto onde a pressão é medida distorceria os resultados em comparação com todo o sistema. A pressão média ao nível do mar é a pressão que a estação meteorológica reportaria, se fosse movida para o nível do mar.
A pressão média ao nível do mar é geralmente mais alta do que a pressão medida. A fórmula usada para esta correção é derivada da International Standard Atmosphere (ISA):
P0 = P1 (1 – (0.0065h/ (T + 0.0065h + 273.15))-5.257
P0 é o valor médio do nível do mar calculado em hPa, P1 é a pressão real medida (pressão da estação) em hectopascal (hPa), T é a temperatura em graus Celsius (° C) e h é a elevação em metros (m).
Se a sua aplicação requer que você saiba a pressão real do ar em seu local com referência ao vácuo, a densidade do ar ou a quantidade total das moléculas do gás constituinte, a pressão absoluta é o melhor indicador. A pressão absoluta é a pressão real de sua localização em referência ao zero absoluto ou vácuo. Na previsão do tempo, isso é chamado de pressão da estação.
Essencialmente, a pressão barométrica é usada em muitos sistemas e aplicações em todo o mundo. Dependendo de onde e como é usado, os ajustes aplicados podem ser em referência a um local, nível do mar ou pressão de vácuo. É importante entender as diferenças nesses ajustes e seu impacto na leitura do sensor barométrico.
Nota
Mais informações podem ser encontradas no site da WIKA. Se você tiver alguma dúvida, seu contato WIKA terá prazer em ajudá-lo.

Olá. Por que se usa QNH de um aerodromo na hora do pouso se é a altura em relação ao solo que quero saber? Não seria melhor usa ajuste QFE?
Prezado Leitor,
O artigo realmente não aborda essa questão especificamente, e como não somos da área da aviação e sim, produzimos padrões utilizados na calibração da instrumentação de voo, não temos certeza do que é o mais comum na prática aeronáutica.
Aparentemente pelo que pesquisamos, o QNH é usado na rota e QFE é usado ao pousar.
Abaixo estão alguns links da internet que discutem o assunto mais detalhadamente:
https://www.skybrary.aero/index.php/Altimeter_Pressure_Settings
https://www.skybrary.aero/index.php/Altimeter_Setting_Procedures
Boa noite, sou piloto há 30 anos,
Usamos o ajuste QNH para pousar em um aeroporto por um motivo simples : a pressão pode variar (o QNH), mas a altitude de um aeroporto, nunca. Ex- o Campo de Marte, em SP, está a 2340 pés de altitude. O QNH varia, mas o aeroporto não “sobe ou desce”. A altitude é sempre a mesma. E nossas cartas de pouso, decolagem e circuito de tráfego sempre se referem a altitude, nunca a altura.
Caro Décio,
Agradecemos muito por compartilhar sua informação e experiência conosco. Estamos prontos para fornecer os padrões necessários para a calibração da instrumentação de voo. Se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.