Em aplicações industriais, a corrosão de sensores de pressão é um fenômeno bastante incomum, uma vez que na maioria das aplicações óleos (especialmente óleos hidráulicos) são utilizados, e o contato com o fluído de medição é limitado ao canal de pressão e ao sensor, uma área muito estreita do instrumento. Na medição de nível com sondas de nível, porém, os instrumentos estão totalmente e permanentemente em contato com, em geral, meios aquosos.

Aqui, como resultado de aterramento incorreto ou ausência deste, ou insuficiência de conexão equipotencial, pode ocorrer um processo de corrosão ou mau funcionamento da sonda de nível. A corrosão em sondas de nível praticamente sempre resulta em falha nos sensores por questões de umidade na eletrônica, devido ao design e natureza de aplicação. Os tipos de corrosão com sondas de nível são, nos casos mais raros, limitados somente à corrosão da superfície do instrumento, que é geralmente o resultado de material inadequado de invólucro para determinado meio. Em geral, corrosão por pontos ou em aberturas acaba ocorrendo. Isto resulta em corrosão pontual, penetrando profundamente no material. Estas formas de corrosão frequentemente resultam em remoção rápida de material por toda a parede do invólucro eventualmente resultando na entrada de umidade dentro do corpo do transmissor. A umidade penetrante assim resulta em danos ao circuito elétrico e, por fim, na falha do sensor de pressão.

Sondas de nível comuns disponíveis no mercado geralmente incluem um conceito de aterramento baseado num escudo dentro da bainha do cabo. Isto serve como proteção de cada fio contra interferências (dos cabos instalados na superfície) e também como forma de aterramento da sonda de nível. Sondas de nível geralmente estão utilizadas em meios condutivos aquosos. Devido à condutividade elétrica, o meio/água ao redor da sonda de nível pode resultar na formação de um elemento galvânico. O elemento galvânico é formado basicamente pela parede metálica do tanque e o invólucro metálico da sonda de nível. Portanto, é importante que a sonda de nível esteja conectada ao mesmo potencial elétrico que o tanque. Caso contrário, poderá ocorrer um processo de corrosão rápida da sonda de nível causado pelas correntes de equalização de aterramento. Se nenhuma ligação equipotencial for fornecida, a diferença de potencial entre a sonda, o líquido e as paredes do tanque pode causar dissolução do invólucro da sonda de nível por processo eletroquímico, causando assim remoção de material.

Corrosão causada de correntes transientes não somente ocorre em recipientes metálicos, mas também frequentemente quando a sonda de nível é montada na isolação ou em poços profundos. Como resultado de pequenas diferenças estruturais existentes em todos os materiais, isto produz elementos galvânicos localizados. Estes elementos galvânicos localizados são capazes de produzir correntes transientes na superfície do invólucro de sonda de nível. Em ambos os casos, estas correntes de equalização de aterramento ou as correntes de equalização de potencial geralmente resultam em corrosão por pontos ou aberturas na área quimicamente mais fraca da sonda de nível. Este dissolução do material, quase que literal, leva a um ataque corrosivo na área mais fraca do invólucro, que apesar de ser bem limitada e estreita, acaba resultando na eventual falha do sensor.

Portanto, é recomendado que toda vez que seja utilizada uma sonda de nível em meios condutivos, deve ser fornecido um aterramento adequado a fim de evitar perdas prematuras de instrumentos assim como de produção.

A WIKA oferece soluções abrangentes para medição de nível através de pressão hidrostática.
Para assistência na escolha do modelo de sonda de nível mais adequada para sua aplicação, por gentileza, utilize nosso formulário de contato.

Preencha o guia rápido de configuração da sonda de nível LS-10 (padrão) ou LH-20 (alta performance):

Download: Guia rápido de configuração LS-10

Download: Guia rápido de configuração LH-20


Você encontrará mais informações sobre este assunto em nossa plataforma sobre a


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.