comparison: absolute pressure - gauge pressure

Sempre nos perguntamos sobre a diferença entre uma medição absoluta e uma medição manométrica de pressão. Responder esta pergunta nos ajuda a olhar para a definição de pressão manométrica e absoluta. A explicação da diferença entre as duas e da escolha da medição mais apropriada é relativamente simples.

Definição de pressão absoluta

A pressão absoluta é relativa à pressão zero no espaço vazio, sem ar do universo. Esta pressão de referência é o vácuo ideal ou absoluto. É denotado com o subscrito “ABS”: Pabs.

Definição de pressão manométrica

A pressão manométrica é definida como a diferença entre uma pressão absoluta (Pabs) e a pressão atmosférica predominante (Pamb). É denotado com o subscrito “e”: Pe e é calculado da seguinte forma: Pe = Pabs – Pamb.

Medida de pressão absoluta vs manométrica

A diferença entre as duas medições é relativamente fácil de esclarecer: uma medição de pressão manométrica, é sempre a diferença da pressão ambiente no momento que é medida. Entretanto, esta pressão muda com o tempo e a altura acima do nível do mar. Uma medida de pressão absoluta mede a diferença do vácuo ideal ou absoluto. Por isso esta medida é independente de influências ambientais tais como o tempo ou a altitude. Agora qual é a medida certa?

Na prática, as duas medidas podem ser diferenciadas da seguinte forma: na maioria dos casos, a tarefa de medição é determinar a calibração da pressão. É por isso que este tipo de sensor é mais amplamente utilizado. No entanto, se um sensor de pressão manométrico é usado em uma aplicação na qual a tarefa de medição real é medir a pressão absoluta, os seguintes erros adicionais devem ser esperados:

  • +/-30 mbar causados por mudanças no tempo
  • até 200 mbar ao mudar a localização (por exemplo, do nível do mar para 2.000 m)

Dependendo da faixa de medição, esses erros podem ser substanciais (por exemplo, em pneumática em uma faixa de medição de 1 bar) ou insignificante (em hidráulica em 400 bar).

Nota
Se você não tem certeza se sua tarefa de medição precisa uma pressão absoluta ou medida da pressão manométrica, contate-nos. Estaremos contentes em ajudá-lo.


6 respostas para
  1. Vagner Martins

    Eu consigo transformar um transmissor de pressão manometrica de range 0 – 3kgf/cm em absoluto.

  2. MAURO CARVALHO

    Quando se afirma no artigo que a pressão muda com o tempo e pode ocorrer “+/-30 mbar causados por mudanças no tempo” , o que realmente foi a intensão de explanar ?

    Sabemos que a pressão atmosférica tem valores diferentes em altitudes diferentes, mas com relação ao tempo ? Qual a explicação ?

    • Aquila Kaemi Infanti

      Olá Mauro, o artigo do blog aborda a diferença entre pressão manométrica e pressão absoluta. Quando mencionamos que a pressão muda com o tempo em cerca de +/- 30 mbar, estamos nos referindo à variação típica da pressão atmosférica devido a condições meteorológicas e sazonalidade. A variação da pressão atmosférica ocorre devido a fatores como mudanças climáticas, altitude, influência de sistemas climáticos, e outros. Essa variação é geralmente medida em milibar (mbar). Em condições atmosféricas normais, a pressão atmosférica média ao nível do mar é de cerca de 1013 mbar. Essa informação é relevante quando se considera a calibração e o uso de instrumentos de medição de pressão em diferentes condições atmosféricas, especialmente quando a precisão é essencial.


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.